This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:用作高侧驱动器时、可实现 OLD 和短路检测

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1505234/drv8718-q1-old-and-short-detection-when-use-as-high-side-driver

器件型号:DRV8718-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户想知道当配置为高侧驱动器时、如何实现所有离线检测、例如 BAT/GND/开路负载等

对于 H 桥、它可以通过 四个电流源和四个比较器来实现。 但对于 HSD、它是两个电流源和两个比较器、那么如何进行 OLD /短接至 BAT/GND 检测?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    客户想知道当配置为高侧驱动器时、如何实现所有离线检测、例如 BAT/GND/开路负载等

    如前所述、单个半桥中有两个电流源和两个比较器。 对于 HS 驱动器、负载从 SHx 连接到 GND。 当连接了负载时、电流源/比较器无法区分接地短路和连接到 GND 的 BDC 或螺线管负载。 如果 SHx 短接至 BAT、则负载将在 VBAT 和 GND 之间用满电位通电。 电气上唯一可行的方法是检测开路负载。  

    当驱动 HSFET 后负载上发生接地短路时、会导致过流情况、并且通过适当的 VDS 配置、可以使用 OCP 来保护器件-仅当器件处于活动状态时才是如此。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    您能提供高侧驱动器配置的真值表吗? 请通过 EVM 板再次确认结果?

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    请参阅随附的。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../DRV87xx_2D00_Q1_5F00_Offline_5F00_OL_5F00_SC_5F00_HB_2D00_rev1.pdf

    此致、Murugavel