This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:温度校准要求

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1506205/ulc1001-drv2911evm-temperature-calibration-requirement

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:  

当我尝试了解 GUI 中的温度校准方法(如  ULC1001-DRV2911EVM 用户指南:3.2.3.2小节所述)时、我发现了 温度斜率常数和校准温度的用户输入要求。 如果我使用 TI 的  LCS-FL-RNG15 LCS 原型、我如何实际知道该机械系统的温度斜率常数。 我们是否在购买过程中获得了有关此问题的任何详细信息、或者我们是否必须自行评估。 还有一点是、我如何实际知道 LCS 的阻抗响应、以便我可以将温度设置为远离 LCS 的谐振频率以进行温度校准、并在 LCS 的谐振或近谐振区域中设置温度以进行质量检测校准?

我是以正确的方式理解、还是缺少任何内容?

请为此提供解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。  

    温度斜率常数可在  LCS-FL-RNG15的 ULCP1001GUI 中找到。 如果您设计一个新的原型,常数将会改变,您需要通过在实验室中进行测试来获得新的常数。 基本上、它用于测量 LCS 在不同温度下特定频率下的阻抗。  

    关于如何获得 LCS 的阻抗响应、通常由阻抗分析仪测量。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    还有其他方法可以测量 LCS 的阻抗响应?

    因为即使在 GUI 中、我也可以通过选择任意频率范围并将校准设置为 Zmin 来找到一种较低阻抗频率的方法。 如果校准结果频率位于范围内、我们应将其视为谐振频率之一、并使用相同的技术来找到远谐振频率。 这种方法是否可有效选择 LCS 的谐振和远谐振频率? 这种方法是否存在任何潜在风险?  根据我的理解、我们只使用这些数据即可校准 LCS、以实现出色的清洗性能。 此数据是否足够、或者我们需要整个阻抗响应数据进行校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否还可以分享  LCS-FL-RNG15的阻抗响应详细信息(图)、能否建议一种详细查找任何其他机械系统温度斜率常数(如果使用)的方法?

    此致、

    Selvaganapathi K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用阻抗分析仪或类似的测量工具是最直接和最直接的方法。 您可以使用 GUI 来获得最低阻抗频率、但有时我们仍然需要使用阻抗分析仪来进行验证和调试。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关阻抗响应图、请参阅上面的。  

    有关温度斜率常数的详细信息、请参阅 ULCP1001Q1数据表中7.6.5.2温度校准的部分。