This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329AEVM:有关 DRV8329AEVM 唤醒电压和睡眠模式进入电压的查询

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1504877/drv8329aevm-inquiries-regarding-the-drv8329aevm-wake-up-voltage-and-sleep-mode-entry-voltage

器件型号:DRV8329AEVM

工具/软件:

大家好、团队

能否请 使用 DRV8329AEVM 的唤醒电压和睡眠模式进入电压??

我的客户测试了  DRV8329AEVM、测试结果显示 在 nSLEEP 电压电平1.6V 下唤醒、并在1.2V 电平下进入睡眠模式。

客户想要检查 DRV8329AEVM 的典型唤醒电压。

您能否就此分享更多详情??

  • 测试用途:检查 DRV8329AEVM 的典型唤醒电压电平。
  • 测试条件: -电源条件:对 PVDD 电源和 nSLEEP 电源使用单独的电源
    - PVDD 电源12V
    - nSLEEP 电压:1.2V 至1.6V 变化
    ㄴnSLEEP 关闭后连接单独的电源
  • 测试结果: 在1.6V nSLEEP 电压电平下唤醒并在1.2V 电平下进入睡眠模式

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    对于该器件、nSLEEP 的低电平状态被视为0.8V、高电平状态为2.2V

    在这些电压下、它是保证状态。

     在 nSLEEP 电压电平1.6V 下唤醒并以1.2V 电平进入睡眠模式。

    我建议他们坚持使用0.8V 和2.2V 来保证器件关闭或打开、这是正常的。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    感谢您的评论。 您可以查看 在内部论坛中注册的以下问题吗?

    DRV8329-Q1:nSLEEP 引脚逻辑电平的 VIL 和 VIH 容差

    这是我问过的同样的情况。

    请向我的客户介绍为什么开/关功能在数据表中的保证电压电平阶段" VIH (2.2V)/ VIL (0.8V)"不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    为什么开/关在数据表中的保证电压电平阶段" VIH (2.2V)/ VIL (0.8V)"不起作用?

    "开/关"在保证的电压级确实有效。 如果 nsleep 电压低于0.8V、则可以保证器件将断电、如果 nsleep 电压高于2.2V、则可以保证器件上电。

    尽管在测试期间、您会看到1.2V/1.6的导通/关断、但这不能用于保证导通/关断

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 您好:

    " VIH (2.2V)/ VIL (0.8V)"您是否认为在~μ V 的电压电平下无法保证开/关?  开/关电压是否有裕度?

    我们如何解释 DRV8329AEVM 的实际开/关电压电平? 您能否将其作为相同条件进行测试并共享测试数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这里可能有一个误解。

    2.2V 是 nSLEEP 的保证高电平状态、在该电压电平下、数据表保证这将导致器件导通。  

    0.8V 是 nSLEEP 的保证低电平状态、在该电压电平下、数据表保证这将导致器件断电。  

    使用该器件时、即使在测试期间1.6V 能够将 nSLEEP 设置为高电平、也应在 nSLEEP 上使用2.2V 或更高电压来为器件上电。 即使在测试1.2期间能够将 nSLEEP 设置为低电平、也应在 nSLEEP 上使用0.8V 或更低的电压以关闭器件。  

    如前所述、1.2V 和1.6V 可能能有效地导通和关断、但这不是数据表建议客户使用的值。

    此致、

    Yara