This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:有关 MCF8329 EVM 问题的一些信息。

Guru**** 2694535 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507223/mcf8329evm-some-about-mcf8329-evm-question

器件型号:MCF8329EVM

工具/软件:

您好的团队、

我的 Cuatomer 使用 MCF8329EVM 进行一些测试。

产品是泵、规格为 48V@400W

但下面有一个问题、

1. 风扇启动不平稳,发出咔嗒声,并在重新启动之前间歇性启动。

2. 启动电流约为2A。 这是正常的吗? 可以通过 GUI 限制它吗?

3. IC 工作温度在55°C 左右,其空载条件。  这是正常的吗?

4.客户希望使用该器件设计2.2KW。 有效吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请在下面找到我的回答:

    1.您使用的启动方法是什么?

    2.是的,减少开环加速和电流限制设置。

    3.设备的状态是什么? 是驱动电机吗?

    4.是的应该起作用。 请相应地选择 MOSFET。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    1.你是指对齐,双对齐, IPD ,慢速,其中之一? 客户尽一切努力。 所有相同的结果。  

    2.明白了

    3.是的,设备是泵。  

    4.明白了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    您能帮助回答第一个问题吗? 连接方式是 EVM 的温度 pic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您分享详细信息。 您能否共享当前配置的.json 文件?

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、

    您可以共享电子邮件地址吗? 谢谢  

    我不知道为什么我不能在这里附加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请发送电子邮件至 sachin-s@ti.com

    此致、

    Sachin S.