Other Parts Discussed in Thread: DRV8306, MCT8315Z
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8306 主题: MCT8315Z 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
在我的应用中、1kW 24V 电机需要具有集成控制功能的有传感器解决方案。
DRV8306是否是不错的选择? 它的栅极驱动强度相当小(但我可能可以添加 SoM 输出级) 、并且不可通过 SW 进行配置。
也许 MCT8315Z 和一些简单的桥式驱动器也可以工作?
还有一个问题、我想实现100%的扭矩(0RPM)、霍尔感应是否可以实现这一点?
Adam