This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8306:栅极驱动器选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8306, MCT8315Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1508669/drv8306-gate-driver-choice

器件型号:DRV8306
主题: MCT8315Z 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

在我的应用中、1kW 24V 电机需要具有集成控制功能的有传感器解决方案。

 DRV8306是否是不错的选择? 它的栅极驱动强度相当小(但我可能可以添加 SoM 输出级) 、并且不可通过 SW 进行配置。

也许 MCT8315Z 和一些简单的桥式驱动器也可以工作?

还有一个问题、我想实现100%的扭矩(0RPM)、霍尔感应是否可以实现这一点?

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您的终端设备规格是多少?

    MCT8315Z 性能良好、可以用电机进行评估。

    霍尔传感器对于此类高速高扭矩启动非常有用。

    扭矩电流值是多少?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.