This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R026:在 FOC 控制器每个相位的输出端放置电阻器和电容器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1508389/lmg2100r026-placing-resistors-and-capacitors-in-the-output-of-each-phase-of-foc-controller

器件型号:LMG2100R026

工具/软件:

您好、

我注意到在大多数电机控制器中、开发人员在 FOC BLDC 电机控制器中的每个相位的输出中都添加了电阻器和电容器。

您能帮助 MW 解决这个问题吗、我该如何计算这些问题。 它们在驱动器电路中的原因和位置。

在下面的电路中、我突出显示了放置在输出端和下面的电阻器和电容器、我分享了 LMG2100R026的原理图。 请仔细研究一下。

此致、

Madhav Parashar  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    这可能是一个 dv/dt 滤波电容器、用于减慢施加到绕组上的开关节点电压压摆率。 有关更多信息、请参阅有关此主题的在线资源。  

    请参阅 TI 参考设计链接:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010936

    您可以将此设计用作  采用 TI 器件 LMG2100x 的三相电机驱动应用的原理图和布局参考。

    谢谢、

    Subhransu