This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:DRV8329-Q1:关于 EMC CE02问题:

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1504961/drv8329-q1-drv8329-q1-regarding-the-emc-ce02-issue

器件型号:DRV8329-Q1

工具/软件:

我们使用的芯片是 ‌DRV8329AQRGFRQ1 ‌。 在 EMC 传导发射测试期间、电压法和电流法都显示出过多的发射 ‌95.2 MHz ‌。
即使电机停止、问题仍然存在。 仅当 ‌DRV8329AQRGFRQ1的睡眠引脚被禁用 ‌该频率是否消失。

如果您需要进一步的帮助、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您提供的信息。 通常我们不在器件级别进行 EMC 测试、通常这主要是进行系统级分析、因此请注意、这里的信息/支持有限、但我会尽力提供帮助。

    您能否提供更多信息、说明电机停止的含义? 这是否意味着器件已通电、但您会停止切换输入?  

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       电机 停止的含义 是        启用了芯片的睡眠、  电荷 泵 正在 工作、       不 发出 MCU 的 PWM、 并且       电机中没有电流。  我们 认为 它 可能   与  电荷 泵有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    电荷泵可能是电荷泵的来源。

    95.2 MHz 处的值是否超出您的规格、因此您无法使用芯片?

    我不确定可以采取多少措施来缓解这种情况。 您能帮助我了解这是否是整个系统的主要问题吗?

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 如      上面的测试图所示、           超出了95.2 MHz 的峰值和平均值。  该 芯片  用于  车辆中 、且 汽车   对  EMC 有严格的要求。  因此、 我  想  知道 可能的 解决办法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将尝试使用一个1-5 Ω 的小电阻器与电荷泵电容器串联。

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如前所述、如果电流受到轻微限制、您可以使用一个小型串联电阻器。  

    我还会确保 DRV 本地有适当的去耦电容器。

    谢谢您、

    Joseph