This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1EVM:寻求 TRQ 值和范围解释方面的帮助。

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8889-Q1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1501331/drv8889-q1evm-ask-for-help-with-trq-value-and-scope-interpretation

器件型号:DRV8889-Q1EVM
Thread 中讨论的其他部分:DRV8889-Q1

工具/软件:

你好。
我正在使用 RH850、DRV8889和 DRV8889驱动一个电机。

DRV889的 EVB 电路板设置在9V、全步进、600PPS、1.5A (VREF 3.3V)和 扭矩限制的31.25%下具有良好的 TRQ 计数输出。

但是、在我的控制器中、TRQ 值已输出并且发生故障。
条件为9V、全步进、600PPS、VREF 约为2.97V、 扭矩限制的31.25%。
我预计 MCU 的电压为5V 时电压为3.2V、电压为68K、电压为130K、但实际电压为2.97V。 大约是1.35A、对吧?

我测量了 EVB 板、控制器以及 A 和 B 电机的 A+输出引脚和电流波形。 您可以检查该文件吗?
我注意到这里有一些奇怪的东西。 在输出波形的末尾、EVB 板和控制器之间的差异很明显。

这是称为 BEMF 的器件吗? 但我不确定这意味着什么。 您能解释一下我的控制器波形的问题吗?

我不确定 EVB 板是否每次向 SPI 发送 TRQ 计数、但该值是可读的。
但是、我的控制器在特定电压下固定为零、或者以这种方式与正常值(如0190、0185)重复相交。

有没有让 TRQ 计数更具可识别性的提示? 例如、每特定时间(当前为2ms)向 SPI 发送 TRQ 计数、或将 VREF 设置为3.3V。 或将步进分解为微步进、而不是全步进。 如果有任何推荐的优化值、请帮助我。
如果我调整步长、是否正确增加、例如全600 >一半1200 > 1/4 2400PPS?

如果我未检测到失速、则使用 FAULT 功能或 STALL_TH 停止电机、但只接收 TRQ 计数值作为 SPI、并检测到低于失速限值140的值连续设置为变量值10次。 有更好的方法吗?
我尝试使用故障、但我成功地识别并停止了电机、但之后我没有成功采取进一步的措施。

OH 此外、为改善 EMC 特性、我为 A+、B+、A-、B-输出端口各添加了100nF 的去耦电容器。 这会产生影响吗?

电机绕组电阻为正6欧姆。

我的问题可能很困难,但我希望你能帮助我。

e2e.ti.com/.../DRV8889-SCOPE.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongyeon、  

    感谢您在这个论坛上发帖。

    Unknown 说:
    条件为9V、全步进、600PPS、VREF 约为2.97V、 扭矩限制的31.25%。
    我预计 MCU 的电压为5V 时电压为3.2V、电压为68K、电压为130K、但实际电压为2.97V。 因此约为1.35A、对吧?

    是、电流约为2.97V 时将为1.35A。但 TRQ_DAC 设置为31.25%时、电流将为1.35 x 0.3125 = 422 mA。

    Unknown 说:
    我测量了 EVB 板、我的控制器以及 A+输出引脚以及 A 和 B 电机的电流波形。 您可以检查该文件吗?
    我注意到这里有一些奇怪的东西。 在输出波形的末尾可以明显看到 EVB 板和控制器之间的差异。

    假设这是使用的步进模式、两个电流波形看起来都不适合全步进模式驱动。 波形 EVM 和您的控制器在电机绕组上是否都具有相同的100nF 电容器? 它们是如何连接的?

    下面是全步进电压和电流波形的示例-红色和蓝色是显示斩波电流调节的电压、黄色和绿色是电流 A 和 B。这种情况下使用的是其他驱动器器件、如示例所示。  

    对于失真的输出波形、失速检测的扭矩计数将不一致、无法可靠地检测失速。  

    Unknown 说:
    是否有让 TRQ 计数更具可识别性的提示? 例如、每特定时间将 TRQ 计数发送到 SPI (当前为2ms)[/报价]

    TRQ_CNT 会在线圈 B 电流波形每次过零时更新。 因此、为了确保不会丢失样本、TRQ_CNT SPI 寄存器的读取速度必须快于电流波形频率的2倍。 这将取决于电机转速。

    Unknown 说:
    或者将步骤分解为微步而不是全步。 如果有任何推荐的优化值、请帮助我。
    如果我调整步长、是否正确增加、如全600 >一半1200 > 1/4 2400PPS?

    TRQ_CNT 在1/8或1/16微步模式下将更好。 您的想法是正确的、  全600 =一半1200 = 1/4 2400PPS  = 1/8 4800PPS 等、以使电机转速相同。

    另外、为了改善 EMC 特性、我为 A+、B+、A-、B-输出端口分别添加了100nF 的去耦电容器。 这是否会产生影响?

    是的。 100nF 过高、会使开关失真。 对于 EMC、我们建议从每个输出连接到 GND 的电容器为10nF 或更小。 使用的典型值约为3.3nF 至4.7nF。

    Unknown 说:
    电机绕组电阻为正6欧姆。

    电感是多少? 应用电源电压是否为9V? 您是否能够使用12V 电压? 在12V 时、TRQ_CNT 会更好。

    Unknown 说:
    我不确定 EVB 板是否每次都向 SPI 发送 TRQ 计数、但值是可读的。

    EVM 不会始终向 GUI 发送 TRQ_CNT。 为了获得一致的读取、我们还提供 TRQ_CNT 作为在 EVM 上采样得更快的模拟输出、可由示波器捕获。 请参阅下面的。

    什么是最终应用?它是需要符合汽车标准的步进驱动器吗? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您分享我给您的问题并回答这些问题。

    1) 感谢您确认1.35A 是正确的。
    因此、为了将控制器和 EVM 电路板置于类似环境中、我认为在 EVM 程序中将满量程电流设置为1.35A 至1.36A、可以将 VREF 安装到大约2.97V、对吧?

    2)没有 只有我的控制器在连接到 GND 的每个输出端都有100nF 的去耦电容器。 在 EVM 上不存在该错误。
    如果消除这种情况、EMC 特性会恶化、因此我无法消除、但可以降低值来帮助运行电机吗?

    全步进模式不合适吗? 我的电机已经超过了所需的扭矩水平。
    我想我在寻找手册时发现、除非需要高扭矩、否则100%全步进都不合适。

    但我也很重视噪声、如果我除以阶跃并将 PPS 增加数倍、则是噪声? 高频? 我已经看到声音增加了、是否有应对措施?

    3)电流波形以如此整洁的梯形出现是正常的吗?

    我是否需要读取正使用的电机速度(PPS)的两倍才能不会丢失地读取 TRQ 计数器?
    例如、如果我将半步进用作1200PPS、并且1200PPS = 0.83ms、则每2400PPS = 0.416ms 获取 TRQ_COUNT 值是否正确? 目前、我正在将其固定为2ms。

    4)每个 A 相和 B 相的电动机绕组的电阻约为6欧姆
    由于这是一个进入汽车的步进电机、因此它的工作电压必须为9V 至16V。 但是、在我的例子中、根据每2ms 读取一次 SPI 的标准、TRQ_COUNT 在特定电压下读取为180~200 μ A 电平、在某个点、其读数为0或0并且180相交。 特别是、该问题通常发生在低于10V 时。 是否存在全步进问题? 或。 是否应该根据电压更改扭矩限值%? 因为这是我第一次使用步进电机、所以我遇到了困难。

    电动机制造商似乎是在6欧姆电阻、500PPS 和500mA 的基础上制造电动机的、但600PPS 也回答说没有大问题、因为它不是官方产品、所以没有单独的数据集。

    首先、TRQ_COUNT 似乎在 EVM 上输出良好。 在删除我的控制器后.. 您是否看到了将 TRQ_COUNT 发送到100nF * 4电容器或 SPI 的周期(取决于输出引脚)的问题?

    感谢您告诉我的信息、我检查了 EVM 板上的 TRQ_COUNT 引脚。 我将尝试测量此值。 但我不知道是否可以根据我的能力检查 TRQ_COUNT 的周期、但是... 我会尽力而为。
    您能再帮我一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongyeon、  

    1) 感谢您确认1.35A 是否正确。
    因此、为了将控制器和 EVM 电路板置于类似的环境中、我认为在 EVM 程序中将满量程电流设置为1.35A 至1.36A 是正确的、可以将 VREF 设置为大约2.97V、对吧?

    是的、假设您像在应用中一样将 TRQ_DAC 设置为31.25%。 这会将电机电流设置为422 mA。 如果将 TRQ_DAC 保持为100%、则可以将满量程电流设置为0.42A

    [引述 userid="630110" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1501331/drv8889-q1evm-ask-for-help-with-trq-value-and-scope-interpretation/5768982 #5768982"]

    2)没有 只有我的控制器在连接到 GND 的每个输出端都有100nF 的去耦电容器。 在 EVM 上不存在该错误。
    如果消除这种情况、EMC 特性会恶化、因此我无法消除、但可以降低值来帮助运行电机吗?

    全步进模式不合适吗? 我的电机已经超过了所需的扭矩水平。
    我想我在寻找手册时发现、除非需要高扭矩、否则100%全步进都不合适。

    [/报价]

    否、示例是显示全步进波形的清晰形状。 对于常规(71%)全步进模式、看起来完全相同。 您共享的波形不会显示整个步进时预期的方波电流波形。

    但我也重视噪声、如果我细分该步骤并将 PPS 增加多倍、噪声? 高频? 我见过声音增加、是否有应对措施?

    与全步进电机相比、微步进产生的可闻噪声越来越少。 与全步进相比、该机制的运行更加平滑。 DRV8889-Q1和微步进模式是否增加了可闻噪声? 可能是电流波形在微步模式下也失真。 在微步进模式下、电流波形将类似于正弦波。

    3)当前波形以如此整洁的梯形显示是否正常?

    是的、这是正常现象。 如果在可用扭矩的极端条件下以非常快的速度运行步进电机、步进电机将会变形。 在电机转速与扭矩特性的正常输出扭矩区域内、全步进中的电流波形将是干净的梯形。 如果步进电机运行速度过快、则波形会失真。 请参阅以下电流波形示例。 这与输出端的电容器无关。 会增加功耗。 如果这是可以接受的、则需要在 EMI 性能与功率耗散之间进行权衡。 这些是通过 DRV8889-Q1EVM 和 PL35L 前照灯调平器步进电机(VM = 12V)捕获的

    全步进700 PPS、IFS = 500 mA:

    全步进300PPS、IFS = 500 mA:

    我是否需要读取两倍的电机转速(PPS)来读取 TRQ 计数器而不会丢失?
    例如、如果我将半步进用作1200PPS、并且1200PPS = 0.83ms、则每2400PPS = 0.416ms 获取 TRQ_COUNT 值是否正确? 目前、我收到的是2毫秒固定值。

    不是真的。 请参阅上述电流波形。 对于该步进电机、在300PPS 时的电流波形频率为75Hz。 该波形的半个周期为150Hz。 因此、为了避免错过更新、有必要在该半个周期内至少获得两个 TRQ_CNT 样本。 这意味着为300Hz 或每3.33ms 或~ 3ms 一次。 如果电机在600 PPS 下以两倍的速度运行、则必须每~ 1.5ms 读取一次 TRQ_CNT。  

    我是否应该根据电压更改扭矩限制%? 因为这是我第一次使用步进电机、所以我遇到了困难。

    是的、对于某些电机、失速阈值可能会根据电源电压而变化。  

    首先、TRQ_COUNT 似乎在 EVM 上输出良好。 在删除我的控制器后.. 您是否看到了将 TRQ_COUNT 发送到100nF * 4电容器或 SPI 的周期(取决于输出引脚)的问题?

    我们已经看到输出端的100nF x 4电容器会影响失速检测的可靠性。 电容越小越好。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    对于我来说、全步进(100%) 500PPS、压摆10V/us 设置无法正确产生8~17V TRQ 计数输出
    我们通过更改为1/8步长4000PPS (压摆36V/us)、确认了 TRQ 计数在8~17V 时超过180。
    但在某些电压下、TRQ 计数不是恒定的、在某些情况下它会有一点抖动、这可以吗?
    例如、如果连续输出、如200,201,202,202、201、 在稳定电压下、输出200,201,150,130、200 在特定电压下波动130和200、但波动是否足以对电机的运行产生重大影响? 究竟什么是转换? 在电流设置下、TRQ 在全部10V、50V 和105V 下都不稳定、只有36V 稳定。
    从理论上讲、这称为每小时的电压变化率、但我不知道在实践中该怎么做。

    另外、当我获取电机的电流波形时、它看起来像一个方波、就像我在全步进情况下收到的照片的底部、但当它是1/4或1/8步长时、它的输出与顶部的照片类似。 这是正常的吗?

    最后、我希望 VREF 引脚具有电阻为68k 和130k 的电压分布、因此流入 VREF 引脚的电压大约为3.3V、但实际上进入了大约2.9V。 假定这会由于高电阻值而导致压降。
    您能否解释一下、假设输入3.3V 电压、在1.5A *扭矩限制为50%的情况下将电流限制为0.75A、或通过调整 VREF 引脚中的电压限制为100%、将电流限制为0.75A、从而使电机运行保持稳定??
    而不是在 SW 中输入3.3V 并将其控制到0.5A
    模拟地、如果先正确分配电压并使用小型 SW 控制将扭矩限制为0.5A 更稳定、那么我们希望在制造下一个 PCB 时更改施加到 VREF 的电阻值。

    另外、哪种方法对 EMC (RE、CE)噪声很强?
    电压分布中是否有适合电阻的最大值? 目前68k 和130k 看起来太高。

    是否有办法降低噪声? 软件和硬件更改都很好。

    我们没有测量4000PPS 的波形、因此以13V 2000PPS、1/4STEP、36V/us 的波形图为例。 如果您需要其他数据、请告诉我。

    感谢您的持续响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongyeon、  

    感谢您的反馈。

    但在某些电压下、TRQ 计数不是恒定的、并且在某些情况下它会有一点抖动、这可以吗?
    例如、如果连续输出、如200,201,202,202、201、 在稳定电压下、输出200,201,150,130、200 在特定电压下波动130和200、但波动是否足以对电机的运行产生重大影响?[/报价]

    通常、这是由于电机或机械系统内的摩擦会发生变化而导致这种波动。 对于某种类型的电机结构、这是预期行为。 这种波动不会对电机运行产生任何重大影响。

    具体是什么转换? 在电流设置下、TRQ 在全部10V、50V 和105V 下都不稳定、只有36V 稳定。
    理论上、它被称为每小时的电压变化率、但我不知道在实践中应该怎么做。[/报价]

    压摆率是 μs 端开关电压的变化率、通常为每 μ s。 本视频可为您提供帮助、 https://www.ti.com/video/5023221354001?keyMatch=slew%20rate%20in%20motor%20driver&tisearch=universal_search。 μs 您的应用、35V/μ s 似乎比其他应用更稳定。   

    另外、当我获取电动机的电流波形时、它看起来像一个方波、就像我在整步情况下收到的图片的底部、但当它是1/4或1/8步长时、它的输出方式与顶部的图片类似。 正常吗?
    [/quote]

    这是预期的波形。 失速 μStep 往往在1/8或1/16 μ s 模式下正常工作。 微步设置越高、微步进越平滑。

    [报价 userid="630110" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1501331/drv8889-q1evm-ask-for-help-with-trq-value-and-scope-interpretation/5798690 #5798690"]

    最后、我希望 VREF 引脚具有电阻为68k 和130k 的电压分布、因此流入 VREF 引脚的电压大约为3.3V、但实际上进入了大约2.9V。 假定这会由于高电阻值而导致压降。
    您能否解释一下、假设输入3.3V 电压、在1.5A *扭矩限制为50%的情况下将电流限制为0.75A、或通过调整 VREF 引脚中的电压限制为100%、将电流限制为0.75A、从而使电机运行保持稳定??
    而不是在 SW 中输入3.3V 并将其控制到0.5A
    模拟地、如果先正确分配电压并使用小型 SW 控制将扭矩限制为0.5A 更稳定、那么我们希望在制造下一个 PCB 时更改施加到 VREF 的电阻值。

    另外、哪种方法对 EMC (RE、CE)噪声很强?
    电压分布中是否有适合电阻的最大值? 目前68k 和130k 看起来太高。

    [/报价]

    较低的 VREF 输入电压将是一种更安全的方法、因为当器件上电时、TRQ_DAC 的默认值为100%。 如果您在电源电压欠压期间设置 VREF = 3.3V、电机将在3.3V VREF 下获得100%电流1.5A、这可能会损坏某些电机。 因此、保持 TRQ_DAC 100%并将 VREF 设置为电压以驱动所需线圈电流是最佳做法。 凭借此设置、如果您希望在电机不步进时设置较低的保持电流、TRQ_DAC 还可以提供更高的分辨率。 这两种方法都不会影响相同电流设置下的 EMC 性能。

    虽然数据表指出电阻器的并联组合必须< 50 kΩ、但我也要使每个电阻器保持< 50 kΩ。   

    模拟而言、如果先正确分配电压并使用小型 SW 控制将扭矩限制为0.5A 更稳定、我们想在制造下一个 PCB 时更改施加于 VREF 的电阻值。

    是的、这应该没问题。  

    我们没有测量4000PPS 的波形、因此请上传13V 2000PPS、1/4STEP、36V/us 的波形图作为示例。 如果您需要其他数据、请告知我。

    这没关系。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    是否有办法降低硬件或软件中电机的噪声? 更改 PPS 作为替代选项。
    噢、我的 MCU 从 GPIO 输出5V 电压。 然后、如果我想将 VREF 引脚调整到 PWM、分压并将电压组合为6.8k 和13k 是正确的吗? 正如您所说、每个电阻也将更改为小于50k。 如果我使用 PWM、添加去耦电容器是否有所帮助? 如果 VREF 引脚的电压为3.3V 或更高、会出现哪种问题?

    我还在使用其他公司的 STEP 电机 IC、在相同的 PPS 模式下、TI 的噪声更小、但仍然有点大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongyeon、  

    是否有办法降低硬件或软件中的电机噪声? 除了更改 PPS。

    如果您当前使用的是1/4步进、则可以尝试1/16步进模式来改善可闻噪声。 与1/4步进模式相比、扭矩输出也更加平滑。 如果以微步长实现更精细的设置、则会降低可闻噪声、但步长小于1/16、则可能会影响失速检测能力。 可以尝试评估这些引脚。 此外、将满量程电流降低10%至20%也可以降低可闻噪声、但代价是扭矩输出会降低、这对于此应用来说仍然是可以接受的。 请同时尝试。  

    然后、如果我要将 VREF 引脚调整为 PWM、对电压进行6.8k 和13k 的分压并连接是否正确? 正如您所说、每个电阻也将更改为小于50k。 如果我使用 PWM、添加去耦电容器是否会有所帮助?

    如果您使用 PWM、则需要添加一个平滑电容器来从 PWM 获得稳定的低纹波 VREF 电压。  

    如果 VREF 引脚的电压为3.3V 或更高、会出现什么问题??

    VREF 引脚的最大建议电压为3.3V。我建议不要超过此值、否则可能会影响器件的使用寿命。 谢谢你。

    此致、Murugavel