This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315C-Q1:CAN 't 达到最大速度

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8315D, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1508813/mcf8315c-q1-can-t-reach-maximum-speed

器件型号:MCF8315C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8315DMCF8315C

工具/软件:

您好:

可以了 内部 PMSM 电机、除非我在通过 MCF3815C-Q1进行控制时将电源电压从13.5V 增加到15V、否则我无法达到其最大转速(720Hz)。

在正常电压(13.5)下、我遇到 CURRENT_SATUATION_LOOP Fault、在查看时显示由于 VVM 较低。

我启用过调制 ,并 使 KP 和 KI params 0但这无法帮助。  

请注意、只要转速不是最大转速、直至达到最大转速的89%、我就可以将转速控制得很好。

但是、我有 另一个控制器、可以在相同电压下将电机驱动至最大转速刚好正常。

我的问题是:

1-什么基础 Vvvm 被认为更低?

2-CAN 硬件 FOC 高效地控制这种类型的电机[ 内部  PMSM]、如果是、我应该怎么做来实现我的转速和扭矩需求?

谢谢你。

Shehab Abdelmagid,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shehab、

    您能否验证电机的 R、L 以及 EEPROM 配置使用的电阻。

    您可以首先通过禁用速度环路来在电流环路中进行测试、测试是否可以实现速度、但我认为调制已经达到最大值。

    当其他器件能够驱动至最大速度时、您是否有关于它的电流消耗信息?

    这可以是磁通减弱模式。

    您可以评估具有超前/滞后角度配置的 MCF8315D、还可以评估我们是否需要启用弱磁。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    R 和 L 是一致的。

    我已经尝试切换到电流环路、但未实现最大速度。

    您指的是哪个电流?您指的是总线电流?或者确切地说是哪个电流?

    我是否需要进行弱磁或超前/滞后角度配置以达到的最大速度@无负载 IPMSM ? 否则、我将无法使用 MCF8315C 实现这些目标?  

    感谢您的答复和诚挚的问候。

    Shehab Abdelmagid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shehab、  

    我指的是相电流、您已经尝试过了。

    在空载情况下、我们不需要尝试弱磁、但如果速度增加、它将提供 IDE。  

    您可以尝试超前角、能否确认观察到的速度差是多少?

    如果没有超前角、那么速度差和倾斜角会有任何改善。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.