主题中讨论的其他器件:MCF8315D、 MCF8315C
工具/软件:
您好:
可以了 内部 PMSM 电机、除非我在通过 MCF3815C-Q1进行控制时将电源电压从13.5V 增加到15V、否则我无法达到其最大转速(720Hz)。
在正常电压(13.5)下、我遇到 CURRENT_SATUATION_LOOP Fault、在查看时显示由于 VVM 较低。
我启用过调制 ,并 使 KP 和 KI params 0但这无法帮助。
请注意、只要转速不是最大转速、直至达到最大转速的89%、我就可以将转速控制得很好。
但是、我有 另一个控制器、可以在相同电压下将电机驱动至最大转速刚好正常。
我的问题是:
1-什么基础 Vvvm 被认为更低?
2-CAN 硬件 FOC 高效地控制这种类型的电机[ 内部 PMSM]、如果是、我应该怎么做来实现我的转速和扭矩需求?
谢谢你。
Shehab Abdelmagid,