This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:用于实现最佳扭矩纹波和热管理的衰减模式选择

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825, DRV8434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1511486/drv8825-decay-mode-selection-for-optimal-torque-ripple-and-thermal-management

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件: DRV8434

工具/软件:

尊敬的团队:

您能给我讲解在慢速衰减、快速衰减和混合衰减模式之间的选择如何在更高的微步进分辨率(例如1/32步进)下影响扭矩纹波和散热、以及您建议在24V 至45V 电压下以高达2.5A 的连续电流驱动时选择最佳衰减模式的指导原则

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    感谢您在这个论坛上发帖。

    Unknown 说:
    您能给我讲解在慢速衰减、快速衰减和混合衰减模式之间的选择如何影响更高微步进分辨率(例如1/32步进)下的扭矩纹波和热耗散、以及在24–45V 高达2.5A 连续电流时选择最佳衰减模式的建议指导原则

    衰减设置会影响线圈电流波形的保真度、尤其是在微步进模式下、在这些模式下、预期的电流曲线为正弦曲线。 衰减模式定义在电机运行且存在 BEMF 的电流调节斩波期间电流衰减的速度。 对于下降电流阶跃、例如在没有快速衰减分量的正弦波的第二象限和第四象限、线圈电流的衰减不足以达到目标电流值。 快速衰减意味着电桥在一段时间内进行反转、这意味着驱动器中耗散的能量更高、这将影响效率。 这就是我们采用混合衰减的原因。

    请参阅数据表第13页的以下代码片段。 混合日用于电流减小、换言之、电流波形的第2和第4象限、对于第1和第4象限、将自动使用慢速衰减。 慢速衰减的效率最高、因为不存在电桥反转。 总之、对于微步进混合衰减模式、必须使用。 在该器件中、tOFF 的75%在混合衰减运行期间为快速衰减。 对于某些电机和工作电源电压范围、这可能不是最佳选择。

    DRV8825是我们的第一代集成式步进驱动器之一。 之后、我们推出了多款创新型集成步进驱动器。 例如 DRV8434。 此器件具有智能调优衰减模式、可根据工作电压、速度、电流和电机参数自动确定快速和慢速衰减运行之间的理想比率。 智能调优纹波控制衰减模式可降低电流纹波、从而实现超低的扭矩纹波。 对于较新的设计、我们建议考虑使用 DRV8434或类似系列的步进驱动器。 谢谢你。

    此致、Murugavel