主题中讨论的其他器件: DRV8462、 DRV8412、 DRV8262
工具/软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我在实现使用器件 DRV8962DDV 的设计时遇到问题。
在四个通道的输出中、我可以看到以输入输入输入信号为基准的导通和关断时间中的抖动。
具体来说,似乎奇怪的是,抖动有一个确定性分布,这反过来使应用表现不佳( LC 滤波后输出电压中的过量噪声)。
EG:抖动约为150nS 时有一个离散跳变、与输入信号相比、这会改变导通时间。 请参阅图片以参考、在 EVAL 上测量。
无论有无负载、在所有占空比条件下、我们的设计和评估板中都存在此行为。 在100kHz 和200kHz 的 PWM 频率下进行测试。
请告知这是可以修复的、还是必须在器件的规格中加以考虑。
此致、
Antonio
通道1输入
通道2输出