This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:驱动器输出端的确定性抖动模式

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8462, DRV8412, DRV8962VEVM, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492280/drv8962-deterministic-jitter-pattern-on-output-of-driver

器件型号:DRV8962
主题中讨论的其他器件: DRV8462DRV8412DRV8262

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我在实现使用器件 DRV8962DDV 的设计时遇到问题。

在四个通道的输出中、我可以看到以输入输入输入信号为基准的导通和关断时间中的抖动。

具体来说,似乎奇怪的是,抖动有一个确定性分布,这反过来使应用表现不佳( LC 滤波后输出电压中的过量噪声)。

EG:抖动约为150nS 时有一个离散跳变、与输入信号相比、这会改变导通时间。 请参阅图片以参考、在 EVAL 上测量。

无论有无负载、在所有占空比条件下、我们的设计和评估板中都存在此行为。 在100kHz 和200kHz 的 PWM 频率下进行测试。

请告知这是可以修复的、还是必须在器件的规格中加以考虑。

此致、

Antonio

通道1输入

通道2输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    感谢您联系我们。

    DRV8962具有集成的展频时钟特性、使输出开关死区时间以及电荷泵时钟抖动约+/- 10%、从而降低产生的 EMI。 请参阅 DRV8462数据表中属于同一器件系列的下图。  

    输出端的抖动与上升沿和下降沿上的 PWM 驱动输入频率无关。  请参阅下面的从 OUT1与进行的捕获  200kHz  PWM 50%。 无法禁用此功能。

    这种行为在我们的设计和评估板中都能体现在所有占空比下、有无负载。 在100kHz 和200kHz 的 PWM 频率下进行了测试。[/报价]

    该 EVM 中使用的 MSP430 MCU 还具有时钟抖动功能、这意味着它的 PWM 输出也具有抖动功能、不能作为测量 DRV8962抖动的良好基准。 上述示波器捕获是使用 EVM、但使用干净、无抖动的外部 PWM 输入。

    请参阅以下有关 DRV8462中此 SSC 功能的信息、该信息也适用于 DRV8962。 在 DRV8462中、当它在 DRV8962中具有固定功能时、可以使用 SPI 命令将其禁用。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您重点介绍这一特性。 应将此信息记录在数据表中、以便正确评估和选择器件。

    是否有任何与 DRV8962类似且可禁用展频的器件? 遗憾的是、DRV8462似乎不允许直接控制 H 桥。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    为了正确评估和选择器件、此信息应记录在数据表中。

    同意。 我们已经在数据表更新数据库中添加了。

    不幸的是、DRV8462似乎不允许直接控制 H 桥。

    正确、该器件具有用于步进电机的内置分度器。

    是否有任何与 DRV8962类似且可以禁用展频的器件?

    工作电压和负载电流要求、fPWM 频率和电流调节是否需要?  

    Unknown 说:
    具体地说、似乎奇怪的是、抖动的确定性分布、这反过来又使应用表现不佳(LC 滤波后输出电压中的过量噪声)。

    此测试使用的 PWM 频率是多少、100kHz? 是否使用了内部电流调节功能? DRV8962用于具有 LC 滤波器的 TEC 应用。 您的终端应用是什么? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    这是一款 TEC 驱动器、24V、最大电流5.5A、PWM 200kHz、但我们可以接受>120kHz 的频率。 电流调节不是必需的、但最好使用电流监控器( iprop )。

    我上面张贴的图片是在100kHz 测试中、但测试了100kHz 和200kHz。

    电流限值设置得足够高、在任何情况下都不会触发。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    感谢您提供详细信息。 fPWM > 100kHz 和24V/5.5A 最大电流会限制我们产品系列中可使用的驱动器数量。 以前有一种 DRV8432 (类似于 DDV 封装)现已停产。 我们确实有采用 DDW 封装的 DRV8412、可在并行模式(单路 H)下支持高达12A 的峰值电流。

    我上面发布的图片来自100kHz 测试、但测试了100kHz 和200kHz。

    无论输入 PWM 频率如何、抖动都是固定的。 这有助于在 BDC 电机应用中降低 EMI。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    我有疑问。

    这种行为在我们的设计和评估板中都能体现在所有占空比下、有无负载。 在100kHz 和200kHz 的 PWM 频率下进行了测试。[/报价]

    借助 EVM、我们知道由于 MCU 功能、输入 PWM 有抖动。 在您的设计中、您是否确认输入 PWM 没有抖动、但输出 PWM 显示了该抖动? 从 mm/yy 的角度来看、您是什么时候获得 DRV8962DDV 样片的? 谢谢你

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    我可以确认 EVM 和我们的设计上存在相同的行为。

    上面标有标识的是什么

    46KTI

    ACZ4.

    DRV8962

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    感谢您的反馈和评分信息。 我被告知 DRV8962应禁用此 SSC 功能。 我们将使用硬件对此进行验证。 在我们获得测试结果后、我会尽快回复您。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    我们验证并确认了 DRV8962   (编辑)禁用 SSC 。 感谢您的耐心、很抱歉、我们花了一段时间来确认。 我们仍在研究输出抖动的来源。 我们会随时为您发布信息。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的更新。

    这是否意味着您在测试中看到了相同的行为?

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    我们看到了您使用 DRV8962VEVM 和干净的100kHz PWM 输入时报告的行为。 类似的~ 105ns 抖动也出现在下降沿。 无论 PWM 频率或占空比如何、该值都保持恒定。 请参阅下面的捕获。 我们已经开始调查。 我会随时向您发布我们的调查结果。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonio:

    感谢您的耐心。 很抱歉、调查结束花费了这么长时间。

    我们确认了 DRV8962 具有上述展频抖动功能。 此系列中的其他两款器件(DRV8462和 DRV8262)确实具有此抖动功能。

    也就是说、在我们的许多 BDC 电机驱动器(包括 DRV8962)中、INx 边沿通过数字同步器与器件的内部(DRV8962中的10 MHz)数字时钟进行同步(采样)、从而通过输出控制逻辑进行进一步处理。 由于 INx 的异步性质、边沿同步器输出最多可能会在两个 时钟周期  内出现变化、这会呈现为输出抖动。 这就是我们使用 DRV8962输出时观察到的行为。  

    我在之前的一封邮件中也看到了一个显著的拼写错误。 我将为论坛而编辑它。 很抱歉。 再次感谢您。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的更新。

    此致、

    Antonio