This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:TARGET_ID

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510696/mcf8329a-q1-target-_id

器件型号:MCF8329A-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我是否可以询问 MCF8329A-Q1是否可以通过从睡眠模式唤醒来更新 Target_ID? 我客户的系统中有3个 MCF8392A-Q1、他们认为下电上电相对复杂。

谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    步骤如下:

    配置 TARGET_ID ->将新的 TARGET_ID 写入 EEPROM ->然后进行下电上电。

    这会将 TARGET_ID 设置为新值。

    此致、

    Sachin S.