This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:离线诊断

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1509965/drv8718-q1-offline-diagnostic

器件型号:DRV8718-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我是否可以知道、在 DRV8718-Q1离线诊断中、图中的电流源是常用电流源?  

客户使用了 GH1/GH3/GH5/GH7、并且客户发现、只要 负载的高侧发生一个对地短路、就 会设置所有四个 VDS 的过压故障1。 因此、他们要确保内部电流源是共源。

此致、

常春藤

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    感谢您的提问。 当您附加一些内部文档等时、是否可以使用内部 E2E?

    对于高侧负载和 SHx GND 短路情况应该如下所示。 然后 SHx =GND、因此高侧的比较器全部为1。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的评论。

    也许我对它的描述不够清晰、下图是客户的实际短路测试场景。

    在这种情况下、这一问题的潜在原因是什么?  

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    感谢您的提问。

    -在这种接地短路情况下, VDS 过流保护应该在驱动输出时工作。 因此外部 FET 应受到保护。 没问题。

    -离线诊断无法检测到这种接地短路。  因为电机负载已通过电机本身连接到 GND。 如果电机电阻为1 Ω、则输出已经具有1 Ω 的接地路径作为直流。

    此致

    Shinya