This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:DRV8243H-Q1EVM

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510405/drv8243h-q1evm-drv8243h-q1evm

器件型号:DRV8243H-Q1EVM

工具/软件:

µA DRV8243-Q1EVM 中的 RPROPI 值时、ITRIP 值将以微安(μ A)为单位。 对于3A 的电机负载电流要求、使用最大 VTRIP 值进行计算会导致 RPROPI 值非常低。 但是、建议的电阻值范围在500和5000欧姆之间。 您能帮我为3A 负载输出选择 RPROPI 值吗?

RPROPI 来自 EVM、

VITRIP 2.97 V.
RIPROPI   470 欧姆
AIPROPI 3075 a.
ITRIP 1.82667E-06 a.

3A ITRIP 的 RPROPI 计算、

ITRIP 3. a.
AIPROPI 3075 A/A
VTRIP 2.97 V.
RIPROPI   0.000321951 欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    下面是3A 且 RIPopi =1K Ω 的示例

    V_IPROPI = (3A / AIPROPI)* 1K Ω

             =  0.975 x 10^-3 * 1K Ω

             = 0.975V

    如果您选择2k Ω、V_IRPOPI = 1.95V

    此致

    森田真也