请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8243H-Q1EVM 工具/软件:
µA DRV8243-Q1EVM 中的 RPROPI 值时、ITRIP 值将以微安(μ A)为单位。 对于3A 的电机负载电流要求、使用最大 VTRIP 值进行计算会导致 RPROPI 值非常低。 但是、建议的电阻值范围在500和5000欧姆之间。 您能帮我为3A 负载输出选择 RPROPI 值吗?
RPROPI 来自 EVM、
| VITRIP | 2.97 | V. |
| RIPROPI | 470 | 欧姆 |
| AIPROPI | 3075 | a. |
| ITRIP | 1.82667E-06 | a. |
3A ITRIP 的 RPROPI 计算、
| ITRIP | 3. | a. |
| AIPROPI | 3075 | A/A |
| VTRIP | 2.97 | V. |
| RIPROPI | 0.000321951 | 欧姆 |