工具/软件:
您好的 团队、
我的客户测试了 DRV8718-Q1并遇到了以下问题、您可以帮助您提出一些意见。
客户将所有 BRG_CTRL1寄存器写入0、但 GH1和 GH2引脚仍然具有13.5V 高电压。 这是什么原因?
谢谢!
此致、
常春藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的 团队、
我的客户测试了 DRV8718-Q1并遇到了以下问题、您可以帮助您提出一些意见。
客户将所有 BRG_CTRL1寄存器写入0、但 GH1和 GH2引脚仍然具有13.5V 高电压。 这是什么原因?
谢谢!
此致、
常春藤
尊敬的 Ivy:
感谢您的提问。 这是预期的行为。
请参阅此链接。
(3) DRV8714-Q1:DRV8714-Q1 -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛
此致
Shinya
尊敬的 Ivy:
感谢您的答复。
>>该链接建议使用 ~Ω 电阻将 SHx 引脚下拉至 GND。
该链路不建议使用下拉1k Ω 电阻。
在高阻态状态下、外部 HS 和 LS FET 均一定关闭。 但是、SH 引脚具有弱上拉路径、因此 SH 显示~μ A PVDD 电压电平、但 HS FET 未导通。
总而言之、客户可以理解这是弱上拉路径的行为。 无需担心、因为 HS FET 肯定已关闭。
此致
Shinya