This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:BRG_CTRL1

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1509945/drv8718-q1-brg_ctrl1

器件型号:DRV8718-Q1

工具/软件:

您好的 团队、

我的客户测试了  DRV8718-Q1并遇到了以下问题、您可以帮助您提出一些意见。

客户将所有 BRG_CTRL1寄存器写入0、但 GH1和 GH2引脚仍然具有13.5V 高电压。  这是什么原因?  

谢谢!

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    感谢您的提问。 这是预期的行为。

    请参阅此链接。

    (3) DRV8714-Q1:DRV8714-Q1 -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的评论。

    我在该链接中看到、建议使用~1k Ω  电阻将 SHx 引脚下拉至 GND。

    我的问题是 GHx 引脚在高阻 态下显示高电压、 应如何处理 GHx 引脚?  

    是否也应该将下拉电阻添加到 GHx 引脚? 或者、如果 SHx 被拉低、GHx 也会显示低电压?

    谢谢。

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    感谢您的答复。  

    >>该链接建议使用 ~Ω  电阻将 SHx 引脚下拉至 GND。

    该链路不建议使用下拉1k Ω 电阻。

    在高阻态状态下、外部 HS 和 LS FET 均一定关闭。 但是、SH 引脚具有弱上拉路径、因此 SH 显示~μ A PVDD 电压电平、但 HS FET 未导通。  

    总而言之、客户可以理解这是弱上拉路径的行为。 无需担心、因为 HS FET 肯定已关闭。

    此致

    Shinya