This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8339EVM-PDK:连接失败

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS8339EVM-PDK, ADS8339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510359/ads8339evm-pdk-fail-to-connect

器件型号:ADS8339EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS8339

工具/软件:

根据 ADS8339EVM-PDK 用户指南、→的安装顺序是 ADCPro 软件→MMB0驱动程序 插件。 但是、如随附的照片所示、我们遇到了连接错误。

  1. 首先、MMB0驱动程序本身的安装路径被阻止、因此我们无法安装它。 我发现该驱动程序应该包含在 ADCPro 软件包中、但我找不到。

  2. 通过 TI 用户社区、我可以下载 USBStyx MMB0驱动程序。 我通过设备管理器注册并安装了此驱动程序、但仍然无法建立连接(已安装插件)。 我也尝试了更换 USB 电缆、但发生了相同的错误、因此我认为 USB 电缆不存在问题。 我怀疑驱动程序文件可能有问题。

我已经尝试了各种故障排除步骤、例如按下重置按钮和更换 USB 电缆、但仍然出现相同的错误。 我认为问题与驱动程序文件有关。 您能提供一个可以从中下载专门用于 ADS8339EVM-PDK 的 MMB0驱动程序文件的网站吗?