请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8242-Q1 工具/软件:
对于 DRV8242-Q1、数据表中提到的最大负载电流为6A (max)、但规定的电流增益不超过2A 的输出电流(IO)。 此器件是否可用于3A 的负载电流?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
对于 DRV8242-Q1、数据表中提到的最大负载电流为6A (max)、但规定的电流增益不超过2A 的输出电流(IO)。 此器件是否可用于3A 的负载电流?

您好、
感谢您的提问。
这是在电机驱动器领域输入数据表最大电流的常见方法。 该器件可以支持6A 电流而不会出现问题、但实际电机驱动电流将受到热性能的限制。
这是数据表中的表格。 如果 Ta = 85C、则该器件可以支持~2A 范围。 (可以在3A 至100ms 内实现)。 根据这个想法、客户通常使用高达2A 的该器件来驱动电机、然后 IPROPI 规格就是遵循这个想法。

此致
Shinya