请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-DRV2911EVM 主题中讨论的其他器件:DRV2901、DRV2911
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
在查看用于最终确定 ULC EVM 的 DRV2901和 DRV2911数据表时、我在两个压电式驱动器中找到了不同的频率参数。
DRV2901驱动器:

DRV2911驱动程序:

这两个参数是否相同? PWM 信号的频率(载波信号)或调制信号的实际频率是什么?
如果200kHz 是 PWM 载波频率、则可以调制的信号最高频率为20kHz。 20kHz 是否足以让 LCS 中的压电体产生共振? 请确认这一点。
谢谢、
Selvaganapathi K,