This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245H-Q1EVM:关于大容量电容器

Guru**** 2355500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1511504/drv8245h-q1evm-about-bulk-capacitor

器件型号:DRV8245H-Q1EVM

工具/软件:

尊敬的 exparts:

旁路电容器应靠近 IC 放置、但是否不需要将大容量电容器靠近 IC 放置?
是否可以替换非极化电容器、例如陶瓷电容器?
是否有理由使用场电容器?

我们希望减小并优化尺寸。

此致、
Hiromu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 首先、大容量电容器的尺寸由系统决定、而不是 DRV 的性能。 请参阅 TI SEM 团队发布的应用手册

    DC MD 应用规格草案(3).pdf

    此致

    Shinya