This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:输出未激活。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8235, DRV8256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510610/drv8256-output-not-activating

器件型号:DRV8256
主题中讨论的其他器件:DRV8235

工具/软件:

您好的团队、

我在使用 TI 电机驱动器芯片时遇到了不同的问题。 首先、我选择 DRV8235来驱动线性执行器24V 3A。 在控制执行器移动时、芯片烧坏。 最后、我们发现 芯片不适合我们的应用(即使传动器的额定功率低于 DRV8235的最大电容)。  

我们选择了 DRV8256。 不、我遇到了问题

所有控制引脚和电源引脚均处于正确的电压电平、但输出未激活。 驱动程序正常工作。 我的 PCB 中有5个执行器...

当我工作时、一两个司机不得不工作。 然后,即使我试图开车,即使没有在那里的司机不得不工作. 

电流问题:所有驱动引脚和电压引脚均正常、但输出未激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreehari、

    感谢您的问题。

    您能否确认您使用了哪个硬件来测试该 EVM? 您还能告诉我们执行器是如何在输出端连接的吗?

    谢谢、

    ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:
    我使用的是 DRV8256ERGER
    我通过连接1nf 电容器在 OUT1和 OUT2之间连接执行器、一个用于 OUT1、另一个用于 OUT2。
    还有一个与 OUT1和 OUT2并联的1.6pf TVS 二极管。  
    图像已附加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreehari、  

    感谢您与我们联系。 请分享以下信息、以便更好地帮助您解决此问题。  

    1 -您是否分享要审阅的整个 DRV 原理图?  

    2-您是否会分享 EN、PH 、nSLEEP、nFAULT 的捕获以及输出波形、   

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、这是我们的电机驱动器原理图
    TH 执行器规格为:
    24V 直流55瓦
    它在执行器两端都有限位开关、以断开电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreehari、  

    感谢您分享信息。 原理图看起来很好。 但是、 当 VREF 连接到 DVDD 或外部5V 时、应考虑它、该器件可以提供最大6.4A 的峰值电流。 但是、必须仔细考虑器件的热性能-可能需要使用散热器来驱动超过5A 的峰值电流。

     请分享 EN、PH 、nSLEEP、nFAULT、Vref 的捕获以及输出波形。  

    此致、  

    Mojtaba.