主题中讨论的其他器件:DRV8235、
工具/软件:
您好的团队、
我在使用 TI 电机驱动器芯片时遇到了不同的问题。 首先、我选择 DRV8235来驱动线性执行器24V 3A。 在控制执行器移动时、芯片烧坏。 最后、我们发现 芯片不适合我们的应用(即使传动器的额定功率低于 DRV8235的最大电容)。
我们选择了 DRV8256。 不、我遇到了问题
所有控制引脚和电源引脚均处于正确的电压电平、但输出未激活。 驱动程序正常工作。 我的 PCB 中有5个执行器...
当我工作时、一两个司机不得不工作。 然后,即使我试图开车,即使没有在那里的司机不得不工作.
电流问题:所有驱动引脚和电压引脚均正常、但输出未激活。