This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:有关重试模式的问题。

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1511564/drv8242-q1-issue-about-retry-mode

器件型号:DRV8242-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

 

客户使用 DRV8242H-Q1、对于 DIAG 引脚、他们设置了重试模式、原理图如下:

但是、测试波形会显示 nFault 引脚(绿色通道)存在一些 与 DS 不一致的错误失效情况:

 

您能帮我们分析一下原因吗? 他们的设计有问题吗?

 

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我们会在下周初向您提供反馈。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    我查看我们的基准数据。 因此、nFALT 信号与数据表的说明相同。 它与您的描述没有什么不同。

    是否存在 DRVOFF、nSLEEP 切换的情况? 任何更改虚拟机都有一定的下降?

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的答复。

     

    关于测试波形、电流(C1)来自什么?  该 VM 引脚的电流是否为? 为什么电流从0变为负值?

     

    关于客户的测试、DRVOFF、nSLEEP 和 VM 没有问题。

    您能帮助进行更多分析吗? nFault 两次切换之间的时间与 tRETRY 相同、因此这些切换似乎 仍来自重试设置、而不是来自 Nsleep 复位 Pauls (Latch 设置) )

     

    谢谢!

    此致、

    Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 几天后我们会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    随附的波形 I 是开发团队发布产品时的评估结果。 请忽略 C1。

    随附的波形与数据表的时序图相匹配。 所以我预计 nFAULT 不会变为高电平。 我预计 nSLEEP、VM 等器件会发生某种情况

    此致

    Shinya