This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:用作有源全波桥式整流器

Guru**** 2427680 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1514670/drv8874-use-as-an-active-full-wave-bridge-rectifier

器件型号:DRV8874

工具/软件:

团队-

我正在寻找一种适用于有源全波桥式整流器(即4个 MOSFET)的集成解决方案、无论连接如何、都能将输入电压整流至正确的极性。

该应用的电压为8V < V_IN < 24V。

DRV8874似乎具有所有功能(FET、电荷泵、电平转换器等) 要将其拉离:

具体思路是、加电后、基板二极管会对线路进行整流、从而对 IC 反向供电。  VM 处的电压应为 V_LINE - 2个二极管压降。

上电后、IC 将导通相应的 FET、以完全连接线路的极性正确。

请注意、在上图中、PH 输入仅设置一种方式、它需要根据比较器的输出或其他东西进行切换。

您是否都在过去看到过类似这样的东西?

对如何使其正常运行有任何建议?  到目前为止、TINA 仿真不会收敛、但考虑到我尝试反向运行它并不会感到惊讶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我在线找到的离散版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个 FET 控制器示例。  我也在尝试做同样的事情、但使用低压直流电源和集成式 FET:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很接近、但器件太多:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这就是我想做的、但是有集成式 FET、工作电压低至8V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    很长一段时间!  事实上、这是 一种有趣的方法。 然而、由于 DRV8874的工作方式、我怀疑它将支持该实现。 似乎您只想进行整流、而不需要平滑的直流输出-没有平滑电容器。 即使 DRV 通过 FET 体二极管接收到 VM、该器件也具有大约4.2/4.3V 的 UVLO (欠压锁定)。随着 VM 上整流后的交流电压从0变为峰值、器件在1ms 后才会变为活动状态、VM > UVLO。

    交流输入的预期频率是多少?VM 上的负载是多少(V_RECT)? 任何人都不会遇到以这种方式使用该器件的情况。  您可能想要购买一个 EVM 并使用它?  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、不需要交流电、这是用于直流母线、那么您认为该用例是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想 这会始终保持 VM > UVLO 阈值。 器件的绝对最大值 未超过这些引脚的额定值、可能值得尝试。 交流输入是正弦波还是方波? 可能必须从交流输入中获得 EN_IN1和 PH_IN2控制信号、并在独立半桥模式下进行驱动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是交流输入、 而是直流输入。问题是电线可以向后连接、而全波整流器只是"解开"输入、而不会增加太多损耗。

    是的、需要根据哪个输入实际上为高电平来驱动 PH_IN2引脚、以使电桥正常运行。  我希望另一部分具有集成式 FET -在这种情况下会满载而归。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 感谢您的澄清。 周末愉快!