工具/软件:
团队-
我正在寻找一种适用于有源全波桥式整流器(即4个 MOSFET)的集成解决方案、无论连接如何、都能将输入电压整流至正确的极性。
该应用的电压为8V < V_IN < 24V。
DRV8874似乎具有所有功能(FET、电荷泵、电平转换器等) 要将其拉离:
具体思路是、加电后、基板二极管会对线路进行整流、从而对 IC 反向供电。 VM 处的电压应为 V_LINE - 2个二极管压降。
上电后、IC 将导通相应的 FET、以完全连接线路的极性正确。
请注意、在上图中、PH 输入仅设置一种方式、它需要根据比较器的输出或其他东西进行切换。
您是否都在过去看到过类似这样的东西?
对如何使其正常运行有任何建议? 到目前为止、TINA 仿真不会收敛、但考虑到我尝试反向运行它并不会感到惊讶。