This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:DRV8711驱动器的 MOSFET 参数(VDS、Rdson、Qg 等)选择要求

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711, CSD18531Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513874/drv8711-the-selection-requirements-for-mosfet-parameters-vds-rdson-qg-etc-for-drv8711-driver

器件型号:DRV8711
主题中讨论的其他器件: CSD18531Q5A

工具/软件:

亲爱的

  我的客户 想知道 DRV8711驱动器的 MOSFET 参数(VDS、Rdson、Qg 等)有什么选择要求? 我在数据表中找不到任何相关信息、您能帮忙分享一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 DRV 可以按如下方式选择驱动电流。  客户可以从此处选择首选设置、并可以检查工作台 DRV +外部 FET 的性能。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

       谢谢。但是客户想知道的是 外部 MOSFET 确定要选择的 MOSFET 所需的参数(VDS、Rdson、Qg 等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CSD18531Q5A 便是示例。 该 FET 位于 DRFV8711 EVM 上

    www.ti.com/.../DRV8711EVM

    EVM 原理图位于此处。

    CDS18512Q5B 是另一个示例。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

      我知道这款 EVM 板并且知道使用  CSD18531Q5A 和 CDS18512Q5B 。但我的客户想知道如何选择 外部 MOSFET? 例如、如果电机电压为48V、电流为1A、则 应选择 MOSFET 的哪些参数? VDS 需要60V 还是80V? 还是更高? Rdson /ID 需要多少钱? 对 Qg 和 Ciss、Coss、Crss 等参数是否有任何要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您是否查看了数据表部分  8应用和实施 其中提供了应用设计详细信息、 特别是部分  8.2.2.3支持外部 FET ?   

    例如、如果电机电压为48V、电流为1A、则 应选择 MOSFET 的哪些参数? VDS 需要60V 还是80V? 还是更高?

    DRV8711的电源电压 VM 的绝对最大额定值为60V MAX。 因此 MOSFET≥60V 应该没问题。  

    RDSN/ID 需要多少钱?

    这将取决于 I2Rdson 引起的功耗和开关损耗以及   应用设计的 TA 环境工作温度要求。 通常、功率 MOSFET 的 Rdson 非常低、Sub 10 mΩ 甚至可能低于5 mΩ、可支持几安培的电机电流。   

    对 Qg 和 Ciss、Coss、Crss 等参数是否有任何要求?

    如前所述、由于 IDRIVEP、N 和 TDRIVEP、N 的可编程特性、DRV8711可适应各种参数。数据表的应用部分提供了计算方法。 谢谢你。

    此致、Murugavel