主题中讨论的其他器件: CSD18531Q5A
工具/软件:
亲爱的
我的客户 想知道 DRV8711驱动器的 MOSFET 参数(VDS、Rdson、Qg 等)有什么选择要求? 我在数据表中找不到任何相关信息、您能帮忙分享一下吗? 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
亲爱的
我的客户 想知道 DRV8711驱动器的 MOSFET 参数(VDS、Rdson、Qg 等)有什么选择要求? 我在数据表中找不到任何相关信息、您能帮忙分享一下吗? 谢谢!

您好、
CSD18531Q5A 便是示例。 该 FET 位于 DRFV8711 EVM 上

EVM 原理图位于此处。

CDS18512Q5B 是另一个示例。

此致
Shinya
Shinya、
我知道这款 EVM 板并且知道使用 CSD18531Q5A 和 CDS18512Q5B 。但我的客户想知道如何选择 外部 MOSFET? 例如、如果电机电压为48V、电流为1A、则 应选择 MOSFET 的哪些参数? VDS 需要60V 还是80V? 还是更高? Rdson /ID 需要多少钱? 对 Qg 和 Ciss、Coss、Crss 等参数是否有任何要求?
您好、Jon、
您是否查看了数据表部分 8应用和实施 其中提供了应用设计详细信息、 特别是部分 8.2.2.3支持外部 FET ?
例如、如果电机电压为48V、电流为1A、则 应选择 MOSFET 的哪些参数? VDS 需要60V 还是80V? 还是更高?
DRV8711的电源电压 VM 的绝对最大额定值为60V MAX。 因此 MOSFET≥60V 应该没问题。
RDSN/ID 需要多少钱?
这将取决于 I2Rdson 引起的功耗和开关损耗以及 应用设计的 TA 环境工作温度要求。 通常、功率 MOSFET 的 Rdson 非常低、Sub 10 mΩ 甚至可能低于5 mΩ、可支持几安培的电机电流。
对 Qg 和 Ciss、Coss、Crss 等参数是否有任何要求?
如前所述、由于 IDRIVEP、N 和 TDRIVEP、N 的可编程特性、DRV8711可适应各种参数。数据表的应用部分提供了计算方法。 谢谢你。
此致、Murugavel