请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 工具/软件:
我想使用 FG 输出来确定电机在启动时的绝对位置。 然而、FG 的输出会 根据电机启动顺序随机变化+/- 60度。 启动算法似乎随机选择一个电机相位来与 FG 输出保持一致。 是否有相应的设置可在每次启动时使 FG 输出保持在特定的电机相位?
以下是 FG 输出的3个不同位置的示例。 红色、绿色和黑色显示了3个不同的 FG 输出。 其他波形是同一电机相的3次不同捕获结果。 我想将绿色 FG 输出与电机相位对齐、并且不要将 FG 输出跳转到红色或黑色 FG 输出。