This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:将 FG 输出连接到其中一个电机相位

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513945/mcf8316a-tying-the-fg-output-to-one-of-the-motor-phases

器件型号:MCF8316A

工具/软件:

我想使用 FG 输出来确定电机在启动时的绝对位置。  然而、FG 的输出会 根据电机启动顺序随机变化+/- 60度。  启动算法似乎随机选择一个电机相位来与 FG 输出保持一致。  是否有相应的设置可在每次启动时使 FG 输出保持在特定的电机相位?

以下是 FG 输出的3个不同位置的示例。  红色、绿色和黑色显示了3个不同的 FG 输出。  其他波形是同一电机相的3次不同捕获结果。  我想将绿色 FG 输出与电机相位对齐、并且不要将 FG 输出跳转到红色或黑色 FG 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKay:

    您也可以在 algorithm_variables 中使用 THETA_EST

    此致、

    Sachin S.