工具/软件:
您好、
我们 在工程中使用了 MCT8329A 器件。
I2C 总线中存在3个 IC (MCT8329A)、我们尝试每隔500毫秒从这些 IC 中的状态寄存器读取一次速度。 但有时我们注意到、速度读数为0。
我们想知道您建议保持的时钟速度吗? 以及读取之间的频率 IC。
此外、如果我们降低时钟速度、我们是否仍需要在字节之间提供100us 的延迟?
由于我们使用 STM32、因此不可能在读取时提供每个字节之间的延迟。
当我们通过 I2C 读取/写入这些 IC 时、请建议遵循标准实践。
谢谢、
Chandra