This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:I2C 时钟速度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513345/mct8329a-i2c-clock-speed

器件型号:MCT8329A

工具/软件:

您好、

我们 在工程中使用了 MCT8329A 器件。

I2C 总线中存在3个 IC (MCT8329A)、我们尝试每隔500毫秒从这些 IC 中的状态寄存器读取一次速度。 但有时我们注意到、速度读数为0。

我们想知道您建议保持的时钟速度吗? 以及读取之间的频率 IC。

此外、如果我们降低时钟速度、我们是否仍需要在字节之间提供100us 的延迟?

由于我们使用 STM32、因此不可能在读取时提供每个字节之间的延迟。

当我们通过 I2C 读取/写入这些 IC 时、请建议遵循标准实践。

谢谢、
Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    参阅 有关对器件的 I2C 进行编程的应用手册。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、


    感谢您的回答。

    MCT8329A 读取数据时、是否需要100us 延迟? 或100us 仅在写入时适用(如状态图应用手册文档中所述)?

    此外、IC 可以工作的最小和最大 SCL 速度是多少?

    主机控制器需要等待 MCT8329A 响应数据或 ACK 的超时时间是多少?


    谢谢、
    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandra:

    1.是的,它适用于读和写操作

    2.不确定最小值,您所针对的最小值是多少? 最大值为400kHz

    3. 我会与团队核实,并就此向您提出

    此致、

    Sachin S.