This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705S-Q1EVM:通过直接控制 INx 和 nSLEEP 来使用 EVM

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515093/drv8705s-q1evm-using-the-evm-by-controlling-inx-and-nsleep-directly

器件型号:DRV8705S-Q1EVM

工具/软件:

我正在考虑为我的应用购买一个 EVM 板。 我需要使用5-20Hz 电流波形 ON:OFF:-ON:OFF 驱动电感负载(磁偶极天线)、可提供9.6A 的最大电流、该电流具有缓慢的斜升(~5ms)和快速(1-5us)的线性电流斜降(该波形也称为"sharkfin")。 我想知道是否可以通过 ENx 和 nSLEEP 接头引脚使用 EVM、从而绕过 USB 和 UART 通信。 我正在使用 Raspberry Pi 5进行天线和接收器阵列控制和数据采集。 欢迎各项建议。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 首先、DRV8705S-Q1是电机驱动器。 基本上、该器件用于驱动电机。 驱动 磁偶极天线是可以的、但可能会有一些间隙。

    EVM 在 MSP430 (MCU)和 DRV 的逻辑接口之间有0 Ω 电阻器。 这可用于 ENx 和 nSLEEP 引脚连接更改。

    请  自行连接 Raspberry Pi 5 - TI 无法支持。

    此致

    Shinya