This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:失步

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8889-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512442/drv8889-q1-lose-step

器件型号:DRV8889-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在评估 DRV8889-Q1并遇到阶跃损耗问题、您能提供一些建议吗? 谢谢。

1. 您能帮助我们分享哪些可能是失步的潜在原因吗?

2.以下是客户的原理图,您能帮助审阅并给出一些意见吗?

3. 在测试中、客户发现、当 DRV8889-Q1配置为1/2步进时、输出相电流在 VM 之间有很大差异、如下图所示。 然而、当 DRV8889-Q1配置为1/16步长时、不同 VM 的输出相电流值基本相同。  我想问为什么会这样呢? 理论上、输出相电流应该与 VM 无关。

DRV8889-Q1原理图:

1/2阶跃、VM=9V 或16V、绿色波形为 VM、红色波形为输出相电流。  

此致、

常春藤  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    感谢您在这个论坛上发帖。

    [quote userid="458432" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512442/drv8889-q1-lose-step  您能否帮助分享步骤丢失的潜在原因?

    在1/2步进模式下、可能会出现机械谐振并导致步进损耗。 使用1/2步进时、步进速率是否与1/16步进模式相比相应地降低? 如果步进速率过高、由于电机时间常数和 BEMF 电压、电流将不会达到目标值、并减少扭矩输出和潜在的步进损耗。 VM 电源电压和步进电机 L COIL 以及线圈的 DCR 直流电阻是多少?

    [quote userid="458432" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512442/drv8889-q1-lose-step 以下是客户的原理图、您可以帮助查看并给出一些注释吗?

    原理图看起来正常。 VREF = 2.5V 或1.14A IFS、I 满量程假设 TRQ_DAC = 100%。 我认为 TRQ_DAC 已设置为< 100%、以便得到 IFS = 600 mA、对吗? 步进器的指定线圈电流是多少?

    [quote userid="458432" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512442/drv8889-q1-lose-step  在测试中、客户发现、当 DRV8889-Q1配置为1/2步进时、输出相电流在 VM 之间有很大差异、如下图所示。 然而、当 DRV8889-Q1配置为1/16步长时、不同 VM 的输出相电流值基本相同。  我想问为什么会这样呢? 理论上、输出相电流应该独立于 VM。

    是、理论上、只要 VM - VBEMF > IFS x DCR、这一点就保持良好。 因此在客户的波形中、VM = 14V 且16V 电流波形看起来振幅恒定、这表明8V 和12V 电压不足以实现目标电流、因为 VBEMF 不允许这样做。 解决方案可以降低 PPS 步进速率和/或降低目标电流和/或将最小 VM 增加至14V 及以上。   

    请参阅以下示例、1/2步500 mA IFS 200 PPS。 我假设客户测试中使用了智能调优纹波控制衰减模式。  

    VM = 9V 时:

    VM = 12V 时:

    VM = 16V 时:

    当 VM = 12V、IFS = 500 mA、1/16阶跃、1600PPS:

    如果 PPS 过高且 VM = 9V、则可能无法达到目标电流、并可能导致失步。 驱动器按预期工作。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,它帮助了很多!

     VM 电源电压和步进电机 L COIL 以及线圈的 DCR 直流电阻是多少?

    VM 电源电压范围为9V ~16V、线圈直流电阻值为 22±2.2Ω(20℃)

    步进器的指定线圈电流是多少?

    指定的线圈电流为220mA~400mA、阀供应商该值通过 1/16步进控制进行测试。 指定的旋转速度为100pps (每秒脉冲数)。


    我仍然有一个问题、当 EXV VALVE (步进电机)启动时、相电流的包络曲线会在第1次目标步进驱动时波动。 只有在车辆通电时才会出现这种现象、在第一次驾驶时、目标速度控制明显可见、在车辆通电后立即启动。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianen:

    感谢您提供更多详细信息。 在9V 时、最大可能电流为9/22 = 409 mA。 如果电机旋转 BEMF 会进一步降低这一点、因此它无法实现600 mA (例如在9V 时)、而在16V 时是可能的、因为最大电流可为16/22 = 730 mA。

    步进器的指定线圈电流是多少?

    指定的线圈电流为220mA~400mA、阀供应商该值通过 1/16步进控制进行测试。 指定的旋转速度为100pps (每秒脉冲数)。

    [/报价]

    针对220 mA 周围进行配置有助于将目标电流保持在较低电压下。

    我仍然有一个问题、当 EXV VALVE (步进电机)启动时、相电流的包络曲线会在第1次目标步进驱动时波动。 只有在车辆通电时才会出现这种现象、在第一次驾驶时、目标速度控制明显可见、在车辆通电后立即启动。

    [/报价]

    我之前提到过、流经绕组的电流为(VM - VBEMF)/DCR Ω Ω。因此、当 VM - VBEMF < IFS x DCR 时、电流无法达到目标 IFS。 步进电机的 VBEMF 是正弦波。 因此 VM - VBEMF 将是正弦波、因此电流与来自电机 VBEMF 的这个正弦模式叠加。 VM 稳定、如电池电压迹线所示。   

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我认为、如果无法避免相电流振幅的波动、 我们应确保  相电流的最小值大于指定值。

    当 EXV VALVE (步进电机)启动时、相电流的包络曲线会在第1次目标步进驱动时波动。 只有在车辆通电时才会出现这种现象、在第一次驾驶时、目标速度控制明显可见、在车辆通电后立即启动。

    [/报价]

    上图显示了使用1/16步进模式时、我们将 TRQ_DAC 配置为18.75%、它 将电流调节为220mA。  基本上、我们 本来要  提高  TRQ_DAC 的值、以便获得更大的稳压电流、但根据您的回复、这样效果不会很好。 似乎最好的方法是降低旋转速度。 我们将在工作台上和车辆上进行测试 、以检查结果。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianen:

    我仍然有一个问题、当 EXV VALVE (步进电机)启动时、相电流的包络曲线会在第1次目标步进驱动时波动。 只有在车辆通电时才会出现这种现象、在第一次驾驶时、目标速度控制明显可见、在车辆通电后立即启动。

    [/报价]

    请解释您的意思:"只有在车辆通电时才会出现这种现象、在车辆通电后立即启动的第一个目标速度驾驶控制中、这种现象很明显。" 在驱动步进电机之前使用的启用顺序是什么?

    步进器的指定线圈电流是多少?

    指定的线圈电流为220mA~400mA、阀供应商该值通过 1/16步进控制进行测试。 指定的旋转速度为100pps (每秒脉冲数)。

    [/报价]

    您提到速度为100pps。 我假设这将是全步执行、1/16时将是1600pps、这是正确的吗? 我  的实验室中有一个使用20 Ω 线圈的通用 EEV。 我通过 DRV8889-Q1EVM 测试了这个阀门。 IFS 设置为400 mA 峰值(283 mA RMS)、1/16步长、1600pps。

    电压从9V 跃升至17V、黄色为 VM、蓝色为电流:

     

    我认为、如果无法避免相电流振幅的波动、 我们应该确保最小  相电流应大于指定值。
    [/quote]

    是、这有助于保持最小的扭矩输出。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

     

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Murugavel

    驱动步进器之前使用的启用顺序是什么?

    我们的控制器 将驱动3个水泵(BLDC、最大总电流约为25A)、2个水阀(BDC、最大总电流为1A)、2个螺线管、7个 EXV (步进电机、对于2个小型 EXV、指定电流为220mA~400mA、对于其他 EXV 指定电流约为400mA)。  驱动顺序未清除。 但是、我们已通过移除受控部件来验证波动现象与 EXV 以外的其他部件没有关系。

    相电流幅度波动的 EXV 命名为 BEXV、我们已经检查、如果我们去除一些 EXV、BEXV 的电流幅度不会出现波动。 我们不清楚原因。 但是、根据前面提到的"从理论上讲、只要 VM - VBEMF > IFS x DCR"、当 VBEMF 达到电机旋转时的最大值时、相电流调节可能无法保持良好状态、并会导致波动。 我认为这可能是原因 、但发生情况并不容易识别。

    我假设这将是全步执行、1/16将是1600 pps、这是正确的吗? [/报价]

    对不起,我没有说明,旋转速度是100pps 与1/2步控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jianen:

    感谢您了解更多详情。

    旋转速度为100pps、具有1/2步进控制。

    我懂了。

    相电流幅度波动的 EXV 命名为 BEXV、我们已经检查、如果我们删除一些 EXV、BEXV 的电流幅度波动不会发生。 我们不清楚原因。 但是、根据前面提到的"从理论上讲、只要 VM - VBEMF > IFS x DCR"、当 VBEMF 达到电机旋转时的最大值时、相电流调节可能无法保持良好状态、并会导致波动。 我认为这可能是原因 、但发生情况并不容易识别。

    这将是很可能的原因。 将 C71增加到靠近每个驱动器 VM 的>100uF 可能有助于缓解此问题。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Murugavel

    谢谢!

    这很可能是原因。 将 C71增加到靠近每个驱动器 VM 的>100uF 可能有助于缓解此问题。 谢谢。

    我们将 参考您 对未来设计的建议。 由于 此项目的所有硬件相关测试都已完成、并且所有报告都已收到、因此很难进行任何硬件更改。 我们将 提高驱动电流、以确保 驾驶循环中的步骤不会丢失。

    再次感谢您的专业答复!