工具/软件:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Anh:
不确定我完全理解您要做什么、但如果您尝试仅使用驱动程序的两个阶段、则可以按照此常见问题解答中的以下说明进行操作:

此致、
Yara
我想使用"带传感器的梯形电机控制"方法来控制 BLDC 电机。 根据电机换向图、在任何给定的时间、两个相位通电、而一个相位"禁用"。
但是、使用 DRV8320SRTVR 时、无法按预期禁用一个相位(例如 W 相)。 我已经尝试了您建议的方法、例如设置"INHx = GND 和 INLx = 3.3V "、但这只会导致激活 W 相的低侧 MOSFET
因此、在应用"有传感器梯形电机控制"时、只剩下三个有效的换向状态。
如何使用 DRV8320为 BLDC 电机正确实现"带传感器梯形电机控制"?
此致、
Tuan