This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434AEVM:失速检测

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516290/drv8434aevm-stall-detection

器件型号:DRV8434AEVM

工具/软件:

您好的团队、

我想测试失速检测。
执行了以下流程。
-在学习模式下获得特定电压
-在扭矩计数模式下转动空载电机

在这种情况下、在低电平模式下获得的电压为1.8V、电机开始时的电压约为2.4V。
因此、如果您以扭矩计数模式转动电机、将立即发生失速故障。

这是正确的行为吗? 还是我犯了错误?

此致、
转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto-San:

    感谢您发送编修。

    在 GUI 设置中、我注意到您的加速设置非常慢。 这会导致过早失速、因为学习是以10000PPS 的稳态速度完成的。 您可以尝试使用较高的加速率设置50000 PPSPS 或在没有加速、启动、目标和停止速度的情况下进行测试、所有速度均为10000 PPS。 另外、启动速度为2000 PPS 时、根据电流加速率、达到目标需要更长时间并给出错误的失速读数。   

    您还可以尝试设置失速检测的失速阈值模式、并设置低于1.8V (例如1V)甚至更低(用于微调阈值)。

    此致、Murugavel