This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:外部门

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1, DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513141/drv8705-q1-external-gates

器件型号:DRV8705-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:DRV8703-Q1

工具/软件:

您好、团队、

1.对于 DRV8705-Q1、我们能否提供与 DRV8703-Q1数据表中所述相似的以下外部门推荐内容?  例如、建议的最大 PWM 频率和最大 Q 值。

2. 我是否可以知道在16kHz 频率下且 IDRIVE 设置为4级时、外部 MOSFET 是否有建议的 Qg 和 Qgd 值?  

谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 几天后我们会向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    谢谢、请尽快帮助您分享您的建议。

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    DRV8705-Q1是新一代产品、可被 DRV8703-Q1取代。 DRV8705-Q1在近5年前发布。 客户最好考虑将 DRV8705-Q1用于新设计。

    1) DRV8703-Q1的旧数据表没有该器件。

    2) 16KHz 是相当正常的用例。 通常情况下是汽车电机驱动器情况、外部 FET Qg ~100nC 范围。 客户应检查工作台以设置最终 IDRIVE、但通常~8 -16mA 设置就足够好、但 DRV9705-Q1可以支持高达62mA 的电压。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    感谢您的建议。

    根据您的建议、客户选择了16kHz、70%占空比 PWM 来控制外部 MOSFET、MOSFET 为 BUK7Y2R0-40H、Qg 参数如下图所示。 最大值为90.5nC、小于100nC。

    DRV8705H 的 IDRIVE 设置为4级(12 -20mA;类型为16mA)。 在实际测试中、客户发现开关损耗占总损耗的50%、导致 MOSFET 温升过高。  

    根据此测试结果、您能否帮助为外部 MOSFET 推荐更合适的 Qg 和 Qgd 值、或为外部 MOSFET 推荐合适的驱动器电路?  

    非常感谢!

    此致、

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivy:

    让我分享我的一些想法。 您能否在内部 E2E 上发布相同的内容? 让我关闭这篇文章。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    我发布了一个新的内部 E2E、谢谢。

    DRV8705-Q1:DRV8705-Q1:外部门-电机驱动器-内部论坛-电机驱动器-内部- TI E2E 支持论坛

    此致、

    常春藤