This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8162:使用多个驱动器时共享配置电阻器

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8162
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516302/drv8162-sharing-the-configuration-resistors-when-using-more-than-one-driver

器件型号:DRV8162

工具/软件:

您好、

我想使用2个 DRV8162驱动全桥。

该器件需要一些电阻器来配置模式、死区时间等

是否可以使用单个电阻器配置这两个器件? 我希望两个半桥上的死区时间、模式、驱动电流和 VDS 监测相同、并希望了解是否可以节省一些元件。 数据表中的电路图并未阐明是否可以使用同一元件。 我假设已经消耗了一个电流源、以了解使用了什么电阻器。 如果是这种情况、则应为每个驱动器使用一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、尼古拉斯:

    您的假设对于引脚上的电流源是正确的。 在初始外观中、我认为为 IDRIVE 和 VDS 引脚这样做没有太大的问题(前提是电阻器值减半)。 DT/MODE 引脚具有线性模式、不建议为两个驱动器都使用单个电阻器。

    假定这些电阻器靠近驱动器放置。 那么、您的布局中会出现这种情况吗? 以防止噪声耦合问题。  

    此外、电阻器的成本应该相当低、对于每个驱动器的各个元件、主要挑战是什么? 我也可以尝试与我的团队核实他们对这种方法的担忧。

    我是否还可以知道驱动程序用于控制/终端应用?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    当然、电阻器将靠近驱动器。

    问题主要由面积引起、包括可选电容器、它有8个元件。  

    最终应用是直流/直流转换器。

    请与您的团队核实需要考虑的其他问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicolas、

    我懂了。 会在我能够与团队核实后更新。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicolas、

    我能够与设计团队核实、指导原则是每个器件使用单独的电阻器。 硬件设置在器件中锁存的方式有一个时序元素、因此、两个器件最终可能不会与先前的方法共享相同的设置。 请忽略我之前的建议以及使用器件的各个电阻器进行的设计。

    此致、

    Akshay