This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:DRV8245

Guru**** 2350530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516123/drv8245-q1-drv8245

器件型号:DRV8245-Q1

工具/软件:

您好:

我在配置为独立半桥的 DRV8245上连接50mH、5 Ω 负载。 DRV 上的最大负载电感是否受到任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我收到了同样的问题,并回答了其他渠道。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他渠道意味着,电子邮件?  

    您能否共享您共享的 iam 无法找到它的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 E2E 昨天也会出现同样的问题、但问题消失了。 很抱歉。

    让我在这里回复我的反馈。

    如果您在直流开启的情况下进行驱动、则可以驱动高达~5.4A 或5.9A 的电流、具体取决于封装。

    此致

    Shinya