工具/软件:
您好的团队、
关于 DRV8714-Q1的新问题如下。
。发现、在从5V->2.5V->5V 的 DVDD 周期后、GH1始终为高电平、如下所示:ch1是 PWM 输入、ch2是 GH1。

支持需求: 这种现象的根本原因是什么?
谢谢!
Jayden Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
关于 DRV8714-Q1的新问题如下。
。发现、在从5V->2.5V->5V 的 DVDD 周期后、GH1始终为高电平、如下所示:ch1是 PWM 输入、ch2是 GH1。

支持需求: 这种现象的根本原因是什么?
谢谢!
Jayden Li
尊敬的 Jayden:
您在公共 E2E 上发布。
我想您的客户正在考虑为什么 GH 为高电平、而输出预计为高阻态?

请参阅此常见问题解答。 当输出为高阻态时、HS 和 LS FET 均关闭。 由于 SH 被拉至 PVDD、GH 也~PVDD、因此 HS 栅极关断、因为外部 HS FET 的 VGS = 0V。
(+) DRV8714-Q1:DRV8714-Q1 -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

此致
Shinya
尊敬的 Jayden:
感谢您的提问。
当 DVDD 变为2.5V 时、DRV 的数字内核具有复位功能。 因此、所有 SPI 寄存器都恢复为默认设置。


在 SPI 寄存器默认条件下、EN_DRV=0。 因此、输出/SH 关闭/HiZ。

当输出=高阻态时、GH 应~PVDD。 请参阅我在上一篇文章中附加的常见问题解答链接。 它解释了为什么 GH=~Ω PVDD (客户提到的"高")。
谢谢、
此致
Shinya