This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:当 DVDD 从5V 降至2.5V 然后再降至5V 时、DRV8714-Q1 GH1始终为高电平

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516249/drv8714-q1-drv8714-q1-gh1-is-always-high-when-decreased-dvdd-from-5v-to-2-5v-and-back-to-5v

器件型号:DRV8714-Q1

工具/软件:

您好的团队、

关于 DRV8714-Q1的新问题如下。

。发现、在从5V->2.5V->5V 的 DVDD 周期后、GH1始终为高电平、如下所示:ch1是 PWM 输入、ch2是 GH1。

支持需求: 这种现象的根本原因是什么?

谢谢!

Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    客户还确认未 报告故障。

    谢谢!

    Jayden Li  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    您在公共 E2E 上发布。  

    我想您的客户正在考虑为什么 GH 为高电平、而输出预计为高阻态?

    请参阅此常见问题解答。 当输出为高阻态时、HS 和 LS FET 均关闭。 由于 SH 被拉至 PVDD、GH 也~PVDD、因此 HS 栅极关断、因为外部 HS FET 的 VGS = 0V。

    (+) DRV8714-Q1:DRV8714-Q1 -电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinya:

    我不认为你得到了我的问题。 我们是否可以通过快速电话澄清我的问题?

    谢谢!

    Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya、

    让我更清楚地澄清这个问题:

    • 当 DVDD 为5V 时、输出与 PWM 输入同步、如下所示:

          

    • 然后、他们将 DVDD 从5V 降至2.5V、然后再降至5V、然后发现 GH1始终为高电平、并且与 PWM 输入不同步。

    那么问题是为什么 GH 在经过5V->2.5V->5V 循环后有这种差异呢?

    谢谢!

    Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    感谢您的提问。

    当 DVDD 变为2.5V 时、DRV 的数字内核具有复位功能。 因此、所有 SPI 寄存器都恢复为默认设置。

    在 SPI 寄存器默认条件下、EN_DRV=0。 因此、输出/SH 关闭/HiZ。

    当输出=高阻态时、GH 应~PVDD。 请参阅我在上一篇文章中附加的常见问题解答链接。 它解释了为什么 GH=~Ω PVDD (客户提到的"高")。

    谢谢、

    此致

    Shinya