This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:速度命令覆盖功能在 EVM 上不起作用

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516928/mcf8329a-the-speed-cmd-override-does-not-work-on-evm

器件型号:MCF8329A
Thread 中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO

工具/软件:

尊敬的大师:

我努力解决了 MCF2839EVM 速度命令覆盖问题。 点击"Speed Control via I2C"并设置转速后 、电机不会旋转。 该算法的状态为"电机空闲"、不会发生变化。

我能够使用模拟电位器加载寄存器、配置、调整和旋转电机。  

所有跳线均根据 MotorStudio 指南中的说明进行设置。

我使用的是最新版本的 MotorStudio 0.1.30

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 I2C 模式时、请检查速度是否应为高电平。

    如果 SPEED 引脚为低电平、器件保持空闲状态。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.