This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:加载默认预设*。json 文件和最小速度控制

Guru**** 2353700 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM, MCF8329A, MOTORSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512544/mcf8329evm-load-default-preset-json-file-and-minimum-speed-control

器件型号:MCF8329EVM
Thread 中讨论的其他器件: MCF8329AMOTORSTUDIO

工具/软件:

您好、

我们使用 MCF8329EVM 评估板来控制低电压(35V)大电流(最大20A)无刷直流电机、


旋转电机使用 I2C 控制正确启动、我们可以在​​速度环路的 I2C 速度命令-关于-> 5Hz 至250Hz 基准频率的2%和100%之间正确移动电机

问题:

1) 在主 Quick Spin 页面中、我必须"Load Default" Select Preset (加载默认值)、他们向我询问一个.json 文件、用于加载预设值、稍后、但我从不会到达、您可以输入峰值电流最大速度极对等...
在哪里可以找到这些预设值​​?? 如何继续进行设置?? -->运行 MPET ??


2) 我需要大幅降低电机的最低转速、我需要以低于1RPM 的转速运行、即以尽可能慢的速度小于0.01Hz、我可以如何并在哪里参数化 Motor Studio?


谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michele:  

    1)您可以参阅 MCF8329A 调优指南吗

    2)为了实现这一点、您可以将 CL_DEC 减小到非常低的值

    此致、
    Sachin S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晚上好、Sachin 先生、

    感谢您的帮助,我已经下载了调优指南"sllu374.pdf" 实际上我错过了这个文件现在我要研究它。


    对于第二个问题、 我将检查 CL_DEC 值  

    关于".json"文件的最后一个问题、我在其他论坛中找到了:"default Registers MCF8329A。json"、但我在官方网站上没有找到它???   还是我没有很好地搜索??   

    在任何情况下、我都可以手动修改此文件并每次在评估板中重新加载它吗?? 我能否在 slllu373、pdf 指南中找到此文件中包含的所有寄存器的值和说明? 还是要查看其他器件?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michele:  

    您可以参阅数据表来了解.json 中的值、或直接将其加载到 MOTORSTUDIO 中、有关每个设置的详细信息、请参阅寄存器映射部分中的"I"按钮

    我能否在 sllu373、pdf 指南中找到此文件中包含的所有寄存器的值和说明?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Sachin 先生、

    好的、 这里有很多参数和很多寄存器需要分析、可以从 Motor Studio 的各个部分进行修改、我必须尝试一下!

    #抱歉对于最后一个问题,我在哪里找不到值"CL_DEC"?  它是参数、请注册??

    #并且我也无法运行自动调谐来获取发动机电机的测量值。 最好从哪个页面获取它们?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sachin、
    我在 控制配置-闭环中找到了 Advanced Tuning 上的 CL_DEC;我尝试所有低值、并研究并更改了所有其他高级参数; 但没有结果!!!我无法将电机转速降至约4Hz、我必须将其降至约 <<1Hz <0.5RPM <RPM  dege/秒、我 是否可以要求您提供1°配置或非常低的速度? 您能在电子邮件中问我提供给您的 BLDC 电机的数据吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michele:

    您能分享电机数据表吗? 或者、您更喜欢通过电子邮件共享它?

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    是的谢谢、我可以通过电子邮件将完整的电机数据表分享给您吗?   

    我没有找到发送给您的部分、您必须邀请我吗? 
    它具有所有必要的数据、并已针对低速进行机械优化。 

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michele:

    Sachin 本周因公出差、请通过邮件将数据表分享给我们。

    我们的目标是在本周结束前做出回应、

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢、
    我现在就给你发一条消息

    此致