Thread 中讨论的其他器件: MCF8329A、 MOTORSTUDIO
工具/软件:
您好、
我们使用 MCF8329EVM 评估板来控制低电压(35V)大电流(最大20A)无刷直流电机、
旋转电机使用 I2C 控制正确启动、我们可以在速度环路的 I2C 速度命令-关于-> 5Hz 至250Hz 基准频率的2%和100%之间正确移动电机
问题:
1) 在主 Quick Spin 页面中、我必须"Load Default" Select Preset (加载默认值)、他们向我询问一个.json 文件、用于加载预设值、稍后、但我从不会到达、您可以输入峰值电流最大速度极对等...
在哪里可以找到这些预设值?? 如何继续进行设置?? -->运行 MPET ??
2) 我需要大幅降低电机的最低转速、我需要以低于1RPM 的转速运行、即以尽可能慢的速度小于0.01Hz、我可以如何并在哪里参数化 Motor Studio?
谢谢你