This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:DRV8434S EMI 保护

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516208/drv8434s-drv8434s-emi-protection

器件型号:DRV8434S
主题中讨论的其他部件: Strike

工具/软件:

我们在一个产品中使用了具有 DMOS 全桥的步进电机驱动器。 我们偶尔会有终端客户缺陷、因为 MOSFET 中的二极管不足以保护驱动器。 必须在外部安装额外的 TVS 二极管才能控制问题。
我从未在评估板或任何其他 DRV8434S 设计上看到过外部 TVS 二极管。 您会推荐他们、还是可以根据您的经验将他们排除在外? 步进电机用于消耗小于1A 的电流、并在当前产品中以12V 电压运行。
非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:

    感谢您的提问。

    一般来说、除非外部高压冲击(例如预期的 ESD 冲击)、否则 DRV8434S 或类似步进驱动器的输出端不需要外部 TVS 二极管。 由于在切换线圈的电感反冲期间发生内部操作、因此 xOUTx 引脚上的电压将推至高于 VM 电源轨或低于 GND 电源轨。 请参阅下面的绝对最大值 绝对最大额定值。 体二极管通常将电压偏移保持在二极管压降范围内、或者大约1V 或更低。 如果 VM 上的大容量电容器不足或电源未吸收反向电压驱动的电流、xOUTx 可能会高于额定绝对最大值 限制和损坏或削弱器件。 这也可能发生在高电感步进电机上。 在高电感步进器和大于1A 的电流设置下、可能需要安装快速低 VF 肖特基二极管-其中四个二极管与每个 FET (体二极管)并联。  

    您可以捕获四通道 xOUTx 电压波形、并在转换期间检查这些波形是否存在偏移、并决定是否需要肖特基保护或其他形式的保护。 体二极管的额定电流和电压与 FET 相同、符合器件的绝对最大值 上升时间。

      

    在靠近 PCBA 上电机连接器的 xOUTx 和 GND 上安装4个4.7nF 至47nF 电容器、分别安装一个。这也有助于解决 ESD 问题、而不是 TVS 问题。 我们所有的步进驱动器 EVM (包括 DRV8434S)都具有可容纳这些电容器的 DNP 封装。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    哇,非常感谢你的快速和详细的答案! 这无疑对我们有所帮助。

    此致、Roman