This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262-Q1:DRV8262-Q1

Guru**** 2351690 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1, DRV8262-Q1, DRV8262
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515304/drv8262-q1-drv8262-q1

器件型号:DRV8262-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8263-Q1DRV8262

工具/软件:

您好:

我的问题与大容量电容器的选择有关(已在 DS 中进行了介绍。 大容量电容器越大、越好、电容值越大、VM 纹波电压越小)

我的问题是:我想知道容量的最小值应该是多少? 如何进行定量计算? 例如:如果 VM 的纹波电压必须小于1V、我们可以通过仿真轻松获得大容量的最小值。 或者、如果电源纹波电流小于最大电流的10%、我们还可以通过仿真获得大容量的最小值。

我们选择最大容量的最小值的基础是什么? (在我的应用中、VM 电源为36V~54V、20kHz PWM、电机电流为7.5A)

提前感谢您。

此致、

萧山路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 萧山、

    感谢您的提问。 本应用手册 确定适用于直流电机驱动应用的大容量 电容器的大小、提供了 BDC 电机驱动器中大容量电容器的详细计算和指南。

    我们还发布了 DRV8262-Q1的下一代器件、即 DRV8263-Q1、具有两个 SPI 控制和硬件控制选项(与 DRV8262-Q1类似)以及负载诊断和断电制动等附加功能。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    感谢您的快速答复。

    我将根据您提供的文件进行估算、并询问我是否有任何问题。

    此外、我对 DRV8263-Q1非常感兴趣、还有几个问题:

    DRV8263-Q1是什么时候推出的? 今年2月我没有找到此信息。

    2.与 DRV8262-Q1相比、DRV8263-Q1提高了电流驱动能力、但成本如何? DRV8263-Q1是否会更昂贵? 大约百分比是多少?

    3.在 FUSA 中,SPI 接口8263的 ASIL 等级是多少? ASIL-B?

    4. DRV8263-Q1预计何时会大规模生产? 它的当前状态是什么?

    5.您是否建议 DRV8263-Q1替换 DRV8262-Q1?

    此致、

    萧山  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 萧山、

    我将根据您提供的文档进行估算、并询问您是否有任何问题。

    好的、谢谢。

    1. DRV8263-Q1是何时推出的? 我在今年2月没有找到此信息。

    这是一款目前处于"预发布"状态和样片申请状态的新产品。 它尚未上市用于生产用途。  产品网页是 https://www.ti.com/product/DRV8263-Q1 、其 数据表 可在网站上找到。 EVM 现可订购。  

    2. 与 DRV8262-Q1相比、DRV8263-Q1提高了电流驱动能力、但成本如何? DRV8263-Q1是否会更昂贵? 大约百分比是多少?

    1KU 定价在网站上发布。 与 DRV8262-Q1相比、该器件具有竞争力的价格、并且集成式功率 MOSFET 的尺寸更小且 RDSon 低得多。

    3. FUSA 中 SPI 接口8263的 ASIL 等级是多少? ASIL-B?[/报价]

    它支持 FuSa、与 DRV8262-Q1类似。 还提供"S"版本、基于 SPI 的寄存器配置和故障/诊断报告功能。

    4. DRV8263-Q1预计何时大规模生产? 其当前状态是什么?

    我可以找到预期的发布时间并返回给您。

    5. 您是否建议 DRV8263-Q1替换 DRV8262-Q1?

    我们建议在48V 汽车 BDC 电机的新设计中使用 DRV8263-Q1。 封装有所不同、因此这两种器件的封装尺寸有所不同。 DRV8263-Q1具有更多诊断功能以及更低的 Rdson、有利于驱动更高的峰值电流。  

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    希望你很好。

    感谢您发送编修。

    PDRV8263S 版本具有比 DRV8262更好的电流驱动能力和价格、 并提供"展频"技术、对吧? 我认为这将有利于 EMC RE 和 CE。

    关键是 PDRV8263S 何时会大规模生产?  这对我们至关重要。 请帮助确认。 谢谢你。

    此外、我想知道您是否可以提供 DRV8263在持续时间(0.1s、0.2s、0.3s 0.4s……1s、2s、4s...直流)内的 JA 热阻曲线。 我需要根据该图计算应用中短时间、长时间内的电机驱动电流能力。

    这意味着可以在 DRV8262-Q1数据表中提供类似"图8-5"的图形。 我想要这个 PDRV8263S 图。

    以下是单通道 DRV8262:

    通过计算、我们得到:

    提前感谢您。

    此致、

    萧山  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    抱歉、我们当前将 DRV8262用作单通道。 在数据表中、Rds_on (HS+LS)=50m Ω、而 PDRV8263为85m Ω。 此外、由于 PDRV8263采用小型封装、其短时间 JA 热阻远高于8262。 这样、DRV8263的电流驱动能力比 DRV8262单通道的电流驱动能力差(考虑到85℃ 的环境温度、通过计算结温、TJ 的最大值为150℃)。

    我是对的吗?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 萧山、

    您是对的。 在并联模式下的单通道两个 H 桥中、DRV8262将降低 Rdson。  对于 DRV8263封装的更高 RθJA、您也是正确的。 很抱歉忽视了这些。 DRV8263提供了更多诊断功能。

    DRV8263-Q1的热性能图现在处于运行状态。 我们将在它准备好后立即发布它。 同时、我将共享瞬态热阻抗和电流数据-如下所示。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    感谢您分享这些数据。

    目前、我将继续使用 DRV8262-Q1、Ω、我将继续注意不仅8263、而且8163。

    此外、我想说温度与 Rds_on 之间的关系也非常重要、就像以下 DRV8262图一样。 我也希望您能更新8263和8163的数据表。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    萧山  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: 萧山、

    好的、谢谢。 这些 RDSon 图将在数据表的发布版本中发布。  

    此致、Murugavel