主题中讨论的其他器件:DRV8263-Q1、 DRV8262
工具/软件:
您好:
我的问题与大容量电容器的选择有关(已在 DS 中进行了介绍。 大容量电容器越大、越好、电容值越大、VM 纹波电压越小)
我的问题是:我想知道容量的最小值应该是多少? 如何进行定量计算? 例如:如果 VM 的纹波电压必须小于1V、我们可以通过仿真轻松获得大容量的最小值。 或者、如果电源纹波电流小于最大电流的10%、我们还可以通过仿真获得大容量的最小值。
我们选择最大容量的最小值的基础是什么? (在我的应用中、VM 电源为36V~54V、20kHz PWM、电机电流为7.5A)
提前感谢您。
此致、
萧山路